Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPA2005, DLP2010LC
器件型号: DLP2010LC
Thread 中讨论的其他器件: DLPC3470、 DLPA2005、
您好、
我已经使用 DLPC3470 控制器、DLP2010LC DMD 和 DLPA2005 PMIC 设计了一款定制电路板。
在初始测试后、当我使 PROJ_ON 信号有效后、系统正确运行并投影了图像几秒钟。 但是、在我能够清楚地识别投影内容之前、系统随后会关闭。
我正在使用 DMD 引脚映射选项 4。
当我对电路板重新供电并使 PROJ_ON 信号生效时、会观察到以下行为:
INTZ 和 RESETZ 信号变为高电平。
存在 LED 电压。
WDATA、CLCK 和 RDATA 信号在 DMD_LS 接口上有效。
但是、HOST_IRQ 会保持高电平。
DLPC3470 以特定的时间间隔通过 LS_DATA 线持续发送数据、但 HOST_IRQ 不会切换。
随后、我将诊断固件(DLP 引导诊断工具)加载到电路板上、生成以下输出:
DLPC34XX 引导诊断工具
检测到单控制器
初始化 PAD:PASS
组合检查
检查 DMD 连接:通过
检查有效组合:通过
检查垫已过时:通过
检查保险丝 ID:通过
PMIC:DLPA2005 rev4
DMD:DLP2010LC 0.2 WVGA
控制器:DLPC3470
DMD 培训
训练 DMD 引脚:通过
为了找出问题所在、我将疑似故障的 DLP2010LC 安装到已知良好的电路板上。 该芯片也无法在功能板上运行(已知良好的板使用不同的 DLP2010LC 单元正常运行)。
因此、我已确认此特定 DLP2010LC 器件存在缺陷。对于此故障、我有以下问题:
DLP2010LC 故障的潜在根本原因可能是什么?
考虑到设备最初成功投影了图像、什么机制可能会导致随后立即发生致命故障?
“ DMD 培训“后面的具体初始化阶段是什么?在该特定步骤中、通常是什么导致序列停止或失败?
感谢您的帮助。