This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:内部图形模式下的图形就绪信号

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1610905/dlpc3479-pattern-ready-signal-in-internal-pattern-mode

器件型号: DLPC3479

尊敬的 TI 专家:

的第 7.3.2.2.2 节中所述的波形图 DLPC3479 数据表 的方程式。  

image.png

 不过、当使用示波器观察波形时、我发现了一个问题: 图形就绪 在数据表中指定的每个完整图形集的投影完成之前、信号不会保持置为有效;相反、当每个图形集中的最后一个图形被投影时、信号会变为低电平。  

image.png

我的实际配置如下:
  • 图形索引 (0):图形 num = 3;Tdarkpre = 250、Tdarkpre = 2000、Tdarkpost=100
  • 图形索引 (1):图形 num = 3;Tdarkpre = 250、Tdarkpre = 2000、Tdarkpost=100
  • TRIGGER Out1:已启用、DELAY = 0
  • Trigger Out2:已启用、Delay = 0
  • 触发输入:启用、低电平有效
  • 图形就绪:启用、高电平有效
在示波器显示屏中、绿色表示 触发输入 信号;粉色表示 图形就绪 信号;蓝色表示 触发 Out1 而黄色代表 触发 Out2 比值。
期待您的答复。

最佳、

Chen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chen、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、

    再次感谢您通过 E2E 参加我们的节目!

    我要查找的问题如下:

    [quote userid=“634268" url="“ url="~“~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1610905/dlpc3479-pattern-ready-signal-in-internal-pattern-mode 图形就绪 在每个完整图形集的投影完成之前、信号不会保持置位状态、

    如数据表中所述、Patten Ready 波形表示波形中的触发条件何时准备就绪或无法被识别。 您分享的波形看起来运行正常!

    同样、简而言之、触发输出波形 (1 或 2) 不受图形就绪波形的影响。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我可能没有把它准确。 我的意思是、在数据表中 图形就绪 信号在的投影期间持续保持高电平 图形索引 (0) 、和 仅变为低电平、直到最后一个触发输出 2 信号结束 。 相比之下、在我的波形图中 图形就绪 变为低电平 一旦图形索引 (0) 的最后一个触发输出 2 信号启动 。  我们可以确定是否存在 图形索引 (1) 正在通过观察投影 触发 Out1 比值。 我不知道是什么导致了这种差异。

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、

    感谢您对您的困惑的更多澄清!

    如数据表和 GUI 所述、“图形就绪“是一个 信号、用于让用户知道 DLPC3479 控制器何时准备好接受外部触发信号。 T_Dark+Load 的标记仅标识一个图形索引与另一个图形索引之间的最短时间。

    加载并显示图形后,可以将图形就绪信号置为无效 — 这有助于处理大量短路信号,但限制始终是负载的长度。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron