Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPA3005, DLP4710, TIDA-080005, DLP4710EVM-LC
器件型号: DLP4710EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件: DLP4710、DLPC3479 、DLPA3005、 TIDA-080005、
尊敬的 TI 专家:
我在 DLP4710 工程中遇到了触发器时序问题。 我在 DLP4710-LC 的 TI 参考设计 (GUI 版本:3.2.0.7;DLPC3479 固件版本:FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v8p4p1) 上测试了此问题、该问题仍然存在。 以下是该问题的详细信息。
处于光控制(内部图形)模式、如所示 图 A. 、我配置了以下参数: 曝光前黑暗时间= 500µs、曝光时间= 5000µs、曝光后黑暗时间= 100µs、触发器输出 2 延迟=–300µs 。 在发送“ 运行一次 “命令、我捕获了指示命令发送的触发信号(通过 DLP4710-LC 板上 U48 芯片组的 GPIO 0、TIDA-080005)和“触发输出 2“信号。


图 A.
如所示 图 B. 、从“Run Once“命令到“Trigger Out 2“第一个上升沿的测量延迟为 6.6ms 。 当我将曝光时间更改为时 2000 µs(保持其他参数不变)、如所示 图 C. 、这种延迟变成了 3.7ms 。 修改“曝光前“或“曝光后黑暗“时间也会改变此延迟。

图 B.

图 C.
我已经观察到、延迟遵循以下关系: 延迟=曝光前黑暗时间+曝光时间+曝光后黑暗时间+ T0 。 但是、此延迟从根本上应该是命令执行延迟、它应该仅取决于硬件通信延迟和固件指令处理时间。 为什么它受三个曝光时间参数的影响?
在我的项目中、我需要尽可能短的延迟时间、非常感谢。