This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:有关 DLP 和获取报价的信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCRC910EVM, DLP5500, DLPLCR65FLQEVM, DLPLCR55EVM, DLPLCR4500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1614767/dlplcr4500evm-information-about-dlp-and-getting-a-quote

器件型号: DLPLCR4500EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP5500DLPLCR65FLQEVMDLPLCR55EVM、DLPLCRC910EVM、DLPLCRC900EVM、

尊敬的先生或女士:

我是法国 IGDR CNRS 的一名研究工程师。 我们正在寻找一个 DMD 设备 ,我们可以在徕卡的 Ma 显微镜 Dmi8 上耦合到我们的照明设备(带有液态纤维的输出)。 我们一直在考虑使用您的 DLPRegisteredLightCrafterTm 4500

软件开发模块。 即使我们认为需要拆下它以移除光学器件和 LED。 但也许您提供的开发套件只是控制器板+ DMD 卡,这将更容易集成在我们身边 ?我们也想知道,您是否能够提供任何设备,如预设计的外壳或手柄,以将其安装在光学桌面上。 我已经看到有些套件(例如 DLP5500 或 DLPLCR65FLQEVM)  、但似乎只有电路板。 我们不清楚是否包括散热器和电缆来使所有这些卡正常工作

 

您能为我提供这些要素的报价吗? 我们实际上正在为项目定义预算

是否有更详细的文档介绍用于试用 DMD 的 API ? 这将是 为了预测在我们系统内部进行集成所要做的工作。

 

提前感谢您的回答

此致

Elie BALLOUL

IGDR, Universit é de Rennes, CNRS
 2 rue du Professeur Leon Bernard
 35000 雷恩

+3333232235210
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elie、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elie、

    很高兴您能联系我们、了解如何采购这些器件。

    在线提供的套件将包括其中包含的电缆 — DLPLCR65FLQEVM 以及 DLPLCR55EVM 实际上具有与其产品页面上最后一张照片所含电缆的照片。 请注意、这些套件将需要 DLPLCRC910EVM (+DLPLCR65FLQEVM) 或 DLPLCRC900EVM (+DLPLCR55EVM)。

    在这 3 个选项中、DLPLCR4500EVM 在 1 个套件中一起销售、但您可以在 TI.com 上比较控制器+ DMD 芯片组 EVM 的价格、以打造您自己的解决方案。

    软件解决方案会因这些解决方案而异、但应在控制器 EVM 或仅在控制器产品页面下提供 API/SDK

    我希望这有助于您的努力!

    此致、

    Aaron