This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC231S-Q1:输入视频时序容差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC231S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1617642/dlpc231s-q1-input-video-timing-tolerance

器件型号: DLPC231S-Q1

我检查了 DLPC231S-Q1 数据表中的视频时序。

输入视频信号需要保持稳定、但如您所知、在实际的车辆环境中、并不总是稳定的。

因此、我需要每个因素都有容差。

(H、V 分辨率、H SYNC、H 后沿、H 前沿、 V SYNC、V 后沿、V 前沿  

我们的系统输入尚未固定、所以您能告诉我以下 2 种情况的耐受性吗?

  1. 源分辨率 960 x 960  
  2. 源分辨率 1920 x 800(对于 FPGA + DLPC231S-Q1)

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曹先生、

    上述典型时序来自 DLPC231S-Q1 数据表、适用于 0.55“ DMD 和 0.46“ DMD。  在数据表中、数据表的第 5.15 节详细介绍了最小和最大时序要求、该信息在 TI.com(此处为 www.ti.com/.../dlpc231s-q1.pdf)上提供     

    请注意、有效像素/行和有效行/帧必须稳定且准确。  出于功能安全原因、如果有效数据不稳定、DLPC231S-Q1 将假定输入可能会分散驱动器的注意力并进入安全模式、即黑色测试模式。

    支持 1920x800 曼哈顿分辨率的 0.39 英寸 DMD 计划在 2026 年第 4 季度之前发布。  但是、以下是用于开发目的的典型时序。  请注意,1376x1130 是相当于 1920x800 曼哈顿的钻石分辨率。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对“5.15 并行/OpenLDI 接口帧时序要求“和“表 6-1 有疑问。 支持的源分辨率的典型时序

    在  “5.15 并行/OpenLDI 接口帧时序要求“中、  垂直后沿 (VBP) 包括“脉冲持续时间–VSYNC 高电平“、 水平后沿 (HBP) 包括 脉冲持续时间–HSYNC 高电平。

    但在“ 表 6-1 中。 支持的源分辨率的典型时序'、 H 消隐总计和 V 消隐总计计算为 SYNC +后沿+前沿。

    这与 “5.15 并行/OpenLDI 接口帧时序要求“说明不匹配。  

    在 960 X 960 的情况下、H SYNC 的最小要求为 8、典型的 H SYNC 也为 8。 我认为没有裕度。  

    因此、我将 HSW 更改为 20、H TOTAL 为 1124、即 HBP + HFP + HACTIVE。

    您能否检查这些值是否正确并告诉我允许的最大值?  

    它将提供给 Viedeo Tx 设备、并且将需要视频接口。

    在验证中、如果出现图像消隐、闪烁等视频问题、 每个工程师都会 首先检查此视频时序。

    因此、这对于系统构建非常重要。

    参数 最小值 典型值 最大值 人员
    PxClock (MHz) 57.84781. 65.95632 MHz
    水平 HActive 960 960 PxClock
    HTotal 1024 1124. PxClock
    HSYNC 宽度 (HSW) 8. 20 PxClock
    HBack — 沿 (HBP) 9. 92 PxClock
    前沿 (HFP) 8. 72. PxClock
    垂直 VActive 960 960 线
    VTotal 974. 978. 线
    Vsync 宽度 (VSW) 1. 10. 线
    VBack -g沿 (VBP) 2. 15 线
    前沿 (VFP) 1. 3. 线
    帧速率 (fps) 58 60 61. Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曹先生、

    在 960x960 的示例中、水平时序为 960 + 160 (1120)。  160 = 8 用于 SYN、80 用于 HBP、72 用于 HFP。  DLPC231 只 需前端即可满足 最小时序要求。  在本例中、FP 和 BP 有足够的裕度、但 SYNC 脉冲没有裕度。  如果前端  的同步脉冲本身不稳定、您可以使同步脉冲达到 20 个像素、并需要花一些时间让 FP 或 BP 保持相同的频率。   例如、您可以使 HSW 总共 160 像素=20 像素、HFB 为 60 像素、HBP 为 80 像素。  这假设时钟频率也设置为 66.394MHz。    

    基本上、您只需满足表 5.15 中显示的所有参数的最小规格。

    类似的逻辑也可用于垂直时序。

    通常、我不会期望前端在像素时钟范围本身方面存在巨大差异(应小于 1%)。  但是、应研究前端加上 SERDES 变体、以了解总的不稳定性。  然后、创建具有裕度的输入分辨率。  DLPC231 可以接受广泛的时序选项、因此应该能够找到可行的解决方案。  但是、如果您有任何疑问、请告诉我们。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点困惑,因为在'图 5-5。 源帧时序“、同步宽度包括后沿。

    如果正确、则   “表 6-1 “中的 H 空白为 152。 支持的源分辨率的典型时序为 960 x 960、因为 H blank 定义为“图 5-5 “中的 H 后沿 80 和 H 前沿 72。 源帧时序

     

    您是指 DLP 以仅 DE 模式运行、而不是 H/V 同步模式运行? 因此、我们需要参考 HV Blank 的最小值、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曹先生、

    您正好在 5.15 规格与 6-1 中所示的典型时序表之间存在差异。   表 6-1 下有一条注释解释了这一差异。  我不能很确定为什么表 6-1 显示的时序与 5.15 不同。  不过、5.15 提供了 DLPC231 所需的最小值规格、因此应使用 5.15 作为前端输入时序的指南。

    见表 6-1 末尾的注 1。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLPC231S-Q1 H/V SYNC 模式还是仅 DE 模式?  

    我了解了视频时序的最低规格。 您能告诉我视频计时的最大允许值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曹先生、

    您认为需要哪种最高规格?

    唯一需要的最大规格是像素时钟 (110MHz) 和 VSYNC 帧速率 (61Hz)。   所有其他时序只需要指定最小值。  DLC231 没有任何其他最大限值。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白。

    DLPC231 以 V/V 同步模式运行、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不确定我是否理解您的问题。  您能解释更多吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H/W 同步模式意味着视频处理器使用 H SYNC 和 V SYNC 进行视频处理。

    仅 DE 模式意味着视频处理器仅使用 DE 进行视频处理、仅 DE 模式仅具有 H、V 活动和 H、V 空白。

    我的问题是 DLPC231S-Q1 是否使用 H、V SYNC 进行视频处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Cho,

    DLPC231 仅处理在 DE 时间下捕获的数据。   不过、DLPC231 需要 5.15 所示的最小 H 和 V BLANK 时间来处理数据。

    Jason