This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:DLPLCRC410EVM:快速图形速率

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65NEVM, DLPLCRC410EVM, DLP650LNIR, DLPC410, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1616514/dlplcrc410evm-dlplcrc410evm-fast-pattern-rate

器件型号: DLPLCRC410EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65NEVM、 DLP650LNIR、 DLPC410、DLPC900

我们有一个  DLPLCR65NEVM 和一个 DLPLCRC410EVM、我们希望用于需要快速自定义 1 位图形刷新的应用。 我们的目标是高达 12.5kHz、这是 DLP650LNIR 的规定限值。  

实现这一点似乎需要 FPGA 开发。 您能否说明达到最大图形速率所需的硬件、固件和开发设置? 特别是:  

  • 开发和编程需要哪些额外的设备? 似乎我们至少需要一根 Xilinx JTAG 电缆和一些存储器。  
  • 是否可以从用于高速模式加载和时序控制的参考设计或示例代码开始?  
  • 我们注意到 DLPLCRC410EVM 使用 Virtex-5 FPGA。 在开发时、是否存在工具链/版本限制或其他需要注意的事项?  

简而言之、我们想了解实现自定义 1 位图形的快速帧速率的必要步骤。

最后、如果有具有更现代化 FPGA 的替代控制器板来简化开发、我们将不胜感激。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在联系我们的专家、他们会尽快回复您!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RB:  

    在 DLPLCRC410EVM / DLPLCR65NEVM 上实现自定义 1 位图形(高达~12.5kHz)的高刷新率将需要在标准固件和 GUI 所支持之外进行基于 FPGA 的开发。 如 DLPLCRC410EVM 用户指南 (DLPU040C) 中所述、Virtex-5 Apps FPGA 作为用户可编程平台提供、用于定制应用开发。 该 EVM 包含对扩展连接器、板载 DDR2 SODIMM 存储器、SPI 闪存和用于通用控制的 USB 控制器的访问。 提供的 GUI 用于初始评估和功能验证、不支持用户定义图形的高速流。 此 EVM 适用于计划开发自有 FPGA 逻辑和存储器控制以放入板载 APPS_FPGA(包括使用 DDR2 SODIMM 接口实现用户定义的模式或图像存储)的用户。

    要采用这种方法、您需要使用 Xilinx 平台电缆 (JTAG) 和 IDE(集成开发环境)来编写您自己的 VHDL 或 Verilog 代码、从而直接编程到 Virtex-5 FPGA 中或将其存储在 PROM 中。 无法通过 USB 接口执行编程、因此需要 JTAG。 支持的 Xilinx 编程电缆包括 AMD 或 JTAG-HS2 编程电缆的平台电缆 USB II (两者都适用)。

    从固件的角度来看、所有图形生成、缓冲和时序控制都必须由 FPGA 中的用户实施。 EVM 随附的现有 FPGA 源文件可用作参考以了解 DLPC410 接口行为、但它们并不是为了为高速自定义模式操作提供完整的解决方案。 TI 作为参考资源提供 D4100APPSPGEN-2.0 Apps FPGA 源代码、该代码演示了 DLPC410 输入接口的预期驱动方式。

    此外,您还可以从我们的部分设计合作伙伴 — 光学模块和设计合作伙伴那里获得预制电路板。  

    至于其他建议、如果可以接受稍低的最大速度以换取易用性、则 LightCrafter 6500 平台 (DLPC900 + DLP6500) 支持高达~9.5KHz 的二进制图形速率。 这些 EVM 具有集成到控制器中的 DRAM 和 GUI 的完整系统、可以轻松地以高达 9.5KHz 的频率运行图形。 高速图形模式通过提供的 GUI 和 API 提供支持、通常无需自定义 FPGA 开发、因此是缩短实施时间的理想选择。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tristan:  
    感谢您的详细说明、这对您有所帮助。 简单来说、采用 DLPC900 的 LightCrafter 平台似乎不支持 NIR 波长范围的 DMD、这正是我们需要的。 因此、我们计划继续沿着 FPGA 开发路径前进。  
    您是否可以进行简短的缩放呼叫? 我有几个关于发展的后续问题。  
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RB:

    我通过 E2E 论坛向您发送了朋友的申请。 请接受友谊请求、以便 我们可以私下沟通 并设置简短的缩放呼叫。

    此致、  

    Tristan Bottone