Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65NEVM, DLPLCRC410EVM, DLP650LNIR, DLPC410, DLPC900
器件型号: DLPLCRC410EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65NEVM、 DLP650LNIR、 DLPC410、DLPC900
我们有一个 DLPLCR65NEVM 和一个 DLPLCRC410EVM、我们希望用于需要快速自定义 1 位图形刷新的应用。 我们的目标是高达 12.5kHz、这是 DLP650LNIR 的规定限值。
实现这一点似乎需要 FPGA 开发。 您能否说明达到最大图形速率所需的硬件、固件和开发设置? 特别是:
- 开发和编程需要哪些额外的设备? 似乎我们至少需要一根 Xilinx JTAG 电缆和一些存储器。
- 是否可以从用于高速模式加载和时序控制的参考设计或示例代码开始?
- 我们注意到 DLPLCRC410EVM 使用 Virtex-5 FPGA。 在开发时、是否存在工具链/版本限制或其他需要注意的事项?
简而言之、我们想了解实现自定义 1 位图形的快速帧速率的必要步骤。
最后、如果有具有更现代化 FPGA 的替代控制器板来简化开发、我们将不胜感激。
谢谢!