This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:使用 DLP6500FYE 的工业结构光 3D 摄像头 — 申请评估设置/测试台支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP-OMM-SEARCH, DLP6500FYE, DLPLCRC900EVM, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1619015/dlp6500fye-industrial-structured-light-3d-camera-using-dlp6500fye-request-for-evaluation-setup-test-bench-support

器件型号: DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件: DLPC900、DLP-OMM-SEARCH

TI DLP 团队大家好、

我与一位工业机器人初创公司合作、为机器视觉和机器人感知应用开发了一种结构光 3D 摄像头系统。

我们正在评估 TI DLP 技术、特别是基于 DLP6500FYE 的系统、以构建工业结构光深度传感解决方案。

系统目标:
•开发结构光 3D 摄像头
•生成深度图和点云
•将图形投影与工业机器视觉摄像机同步
•用于机器人检查和操作应用

当前设置:
•工业机器视觉相机:GigE 全局快门(Basler 类型)
•投影仪和摄像头之间需要实现硬件触发同步
•工作距离:~500 mm 至 1000 mm
•应用:工业检测和机器人自动化

我们希望获得以下方面的指导:

1.针对 DLP6500FYE 的建议评估硬件或参考设计
2.用于验证的 DLP 评估装置或测试台的可用性
3.推荐用于结构光应用的控制器和光引擎配置
4、DLP 投影仪与机器视觉摄像机之间触发同步的最佳实践
5.联系 TI 现场应用工程师或在印度的技术支持

我们的目标是验证使用 TI DLP 技术的商用工业 3D 视觉产品的可行性并探索长期协作。

如有任何指导或支持、将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaivalya、

    感谢您来到 E2E 论坛提问! 我希望我能为你的努力提供良好的支持!

    对于 DLP6500FYE、TI 的评估模块 (EVM) 是 DLPLCR65EVM 、需要 DLPLCRC900EVM  才能控制它。 请注意、这些电路板不包含光学元件!

    2. TI 未完成客户最终产品的验证。 这是生产公司的责任。

    DLP6500FYE 将仅与 DLPC900 控制器一起运行、但此控制器确实支持结构光应用!

    4.在 DLPC900 控制器可用的 4 种模式中、有 3 种可以利用与摄像机的触发同步:视频图形模式、预存储图形模式和动态图形模式。 请通读 DLPC900 数据表 第 6.4.1 节 结构光应用

    5、我的团队通常能够做到这一点,这周就不在办公室了。 我将与其他人联系、但首先我希望您对下面的问题提供意见。

    您是否更愿意与我们的一些第三方制造商讨论、这些制造商可能已经采用 DLP6500FYE 全面构建了电子产品、光学元件和光引擎系统? 这些可在我们的 DLP-OMM-SEARCH 工具上找到。 此外、我们的 DLPC900 产品页面上首次亮相的还有几家制造商 、例如 In-Vision、Optecks、ViALUX 以及 Wintech。

    这些生产商可能能够与您更密切地合作,但请务必提供建议!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的详细回答和指导。

    是的—我非常有兴趣与提供完整的基于 DLP6500FYE 的系统(包括电子,光学元件和光引擎)的第三方制造商讨论。 我们的目标是快速评估工业 3D 机器视觉应用的结构光投影设置。

    如果您能:

    •分享适用于结构光 3D 应用的 DLP-OMM-SEARCH 工具中推荐的合作伙伴
    •提供联系方式或供应商简介、如 In-Vision、Optecks、ViALUX 或 Wintech
    •建议哪个合作伙伴更适合工业机器视觉/机器人感知用例

    我们正在寻找一个评估设置或测试平台来验证我们的系统架构并探索长期协作。

    感谢您的支持。

    此致、
    Kaivalya Shah
    DexSent Robotics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaivalya、

    如果您想开始联系 DLP-OMM-SEARCH 工具上列出的公司、这对目前来说可能更有用。 公司联系信息可在“ 生产解决方案“ 选项卡下的“第三方提供商“搜索工具中找到、Filer 由在“ i “““ 先进光控制“列中有“X"的“的公司提供。

    “M"列“列 的“其他信息“还应详细说明公司及其工作!

    如果您仍然希望我的团队与您联系,请告诉我 — 我的一些团队将在下周结束工作,我知道您正在尝试尽快开始工作。

    此致、

    Aaron