This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:使用 GUI 和 API 更新图形时出现问题

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65NEVM, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1618386/dlplcrc410evm-issues-with-updating-patterns-with-gui-and-api

器件型号: DLPLCRC410EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65NEVM

我最近解开 了 DLPLCRC410EVM 和 DLPLCR65NEVM 的盒、并且在尝试通过 GUI 和 USB DLL API 显示测试图形时遇到问题。  
 
1.上电行为
  • 继 DLPLCRC410EVM 用户指南第 2.2.1 节 (“入门“)之后、D2 LED 灯在初始上电后保持红色。
  • 继续操作、安装正确的驱动程序、通过 USB 连接并启动 GUI 后、D2 熄灭、D16 呈绿色亮起、D9 开始闪烁(这似乎表示正常运行)。
  • GUI 会识别控制器和 DMD。
  • 不过、虽然第 2.2.1 节规定“从现在开始、DMD 会重复循环遍历多个测试模式“、但我没有观察到任何可见的镜片活动。  
2. GUI 问题
  • 启动 GUI 时、会弹出一条警告、指出“FPGA 已编程“。
  • 点击顶部菜单窗格中的“Test Patterns“时、会看到错误“Run-time error‘438':object 不支持此属性或方法、并且 GUI 崩溃。 当我尝试运行任何脚本命令时会出现相同的错误、包括“Load",“,"Clear"、"Clear",“,"Reset"“"Reset"和、和"Float"“"Float"。“。</s>“ “
  • 点击菜单平面上的“PWRFLOAT",“,将、将 DMD 置为有效会明显影响镜像、但其他功能似乎不起作用。
3. dll API 问题
  • 使用 USB DLL API (D4100_USB.dll)、连接初始化成功。 GetDMDTYPE 返回预期结果、ClearFifos 返回 1、表示成功。
  • 但是、LoadData 会返回“-2",–2,并且“并且镜像、镜像没有明显的变化。 API 指南规定如果成功、应该返回“1",“,如果、如果不成功、则 返回“0",“,因此、因此–2 返回代码不明确。
  • 另外、当我尝试为测试模式运行函数时、例如 GetPatternSelect、我收到错误消息、指出未找到该函数。  
您能否说明可能存在什么问题、需要执行哪些步骤来使用 GUI 和/或 API 循环测试图形? 任何见解都是感激的。
 
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问 E2E! 我邀请我们的专家来帮助您的问题!

    请给他们一些时间回复!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RB:  

    您能否分享 GUI “关于“页面的屏幕截图? 您可以通过转到  Help -> About Discovery Explorer 访问 About(关于)页面。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:  

    谢谢、这是打开 About 页面的 GUI 屏幕截图。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RB:  

    我应该在之前的消息中询问过、但是 DLPLCRC410EVM 的构建版本是什么? 如果您愿意、也可以通过论坛发送图片。  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:  

    谢谢、这是 DLPLCRC410EVM 板的照片。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RB:

    您获得的 DLPLCRC410EVM 是 RevB 构建 (DLP010b)。  让我查看您提供的信息、并在 今天或明天晚些时候跟进 、提出 后续建议的步骤、以帮助您 使用 GUI 和/或 API 显示测试图形。  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RB:  

    通过私人消息向您发送了一封后续消息 、其中包含有关建议后续步骤的详细说明。

    此致、  

    Tristan Bottone