This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:GUI I2C 通信错误

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPA2005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1612721/dlp3010evm-lc-gui-i2c-communication-error

器件型号: DLP3010EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件: DLPA2005DLPC3478

您好:  

我们已经使用这个模块大约 6 个月。 我们将 DLP GUI 更新为最新版本 (3.2.0.7)、并将固件更新为最新版本 (DLP3010EVM-LC_9.0.1)。

 

我们无法再与模块连接。 我们得到的是:

image.png

image.png

没有进行任何其他更改、因此我们不知道问题可能是什么。  

 

谢谢你。  

此致、法律上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  jure、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jure、

    很抱歉、最新的固件版本是 9.2.0、而不是 9.0.1。 此固件可通过 固件选择器工具获取

    请先尝试此操作、因为最新的 GUI 需要最新的固件。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    我尝试使用最新固件 (FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p2p0.img) 刷写了该固件、但我在刷写后收到相同的错误。 光学引擎工作正常、正在投影启动图像以使其正常启动。 我无法连接该设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jure、

    旧 GUI 是否仍然可以与 EVM 和旧固件配合使用?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了 9.2.0 GUI 和旧版软件(您能给我发送旧版 GUI 和固件吗,因为我只能下载最新版本)、但它也不起作用。 我可以正常刷写、但无法发送 I2C 命令。 这可能是 USB 转串行驱动程序问题、但看起来很奇怪、因为它以前工作过。 未对 EVM 进行其他更改。

    您还能否分享 Cypress USB-Serial 的配置方式、我的问题是:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jure、

    似乎如果旧 GUI 无法正常工作、计算机上的任何内容都已更改。 如果出现这种情况、您能否使用辅助计算机进行测试?

    请告知您正在测试的任何系统上运行的操作系统版本。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、  

    我尝试了 3 个不同的全新安装 Windows 10 和 11 PC。 它不适用于任何设备。 我可以刷写、EVM 正在投影、但无法连接。  

    我检查了 LED 状态和 i2c 通道。  

    并发现 GUI 正在发送命令、但没有响应。 此外、LED D8 和 D9 始终处于关闭状态。 GUI 应该请求主模式、对吧?

    您是否有任何调试固件、我可以在某些不同端口上刷写并列出更多状态?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jure、

    感谢您在多个器件上确认此内容!

    我需要为您提供 Cypress 程序。 请通过 E2E 接受我的连接!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jure、

    请记下我的消息并告知是否仍有错误、如果没有、请接受、这已解决您的问题。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    很抱歉晚回复。 我想以某种方式刷写/写入.cyusb 文件、这是合适的工具吗? 我该怎么做?

    最好的、法律上的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jure、

    您之前展示过、您使用类似的工具识别了 Cypress 芯片。 应使用该工具对.cyusb 文件进行编程。

    此致、

    Aaron