This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65NEVM:【紧急】DLP Discovery 4100 硬件故障:D3/D17 闪烁&Amp;电源关闭(跟进已关闭工单)

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1615152/dlplcr65nevm-urgent-dlp-discovery-4100-hardware-failure-d3-d17-blinking-power-shutdown-follow-up-to-closed-ticket

器件型号: DLPLCR65NEVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP650LNIRDLPLCRC410EVM

我叫 Seitaro Tani、 我在编写本文时报告了 DLP Discovery 4100 开发套件 (DLP650LNIR) 的严重硬件故障。

【背景】 我以前曾接触过 Tristan Bottone 关于位图控制问题。 该 TT 最近已解决、但之后立即出现了新的严重硬件问题。 (如果您有之前的 TT / Thread ID、请在此处插入:例如、参考号:CS-12345 或 E2E Thread ID)

【当前硬件问题】 电路板已变得不稳定且无法使用。

  1. 症状: 上电时、电路板会初始化、但是 大约 1 分钟后关闭或冻结 条件。

  2. LED 状态:

    • D3 和 D17 LED 启动 交替闪烁

    • 电源连接器附近的 LED ( J4 ) 转 红色

  3. 先前行为: 在这种情况恶化之前、我注意到、一旦关闭、电路板就不会重新打开、除非我拔下电源线并让其放电一段时间。

【请求】 此行为(J4 处的红色 LED + D3/D17 交替)强烈建议电源故障或热关断。 您能否提供故障排除步骤或告知这是否表明存在永久性硬件缺陷?

如果您能将此信息转发给相关技术团队(如果可能,请联系 Tristan Bottone)、我将不胜感激。

此致、Seitaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了提及一个重要的细节。 我检查了交流适配器、发现它是 5V 2A。 使用此适配器时、该板工作正常大约 2 周、但现在出现故障。 “J4 红色 LED“是否指示电流不足导致的压降? 我现在订购的是 5V 6A 适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tani、

    感谢您来到 E2E 论坛提问! 我的团队中有一位专家加入对话、为您提供帮助!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tani、

    您能详细说明一下 主板何时关闭或冻结吗?  发生这种情况时、电路板是否仍通电? 所有 LED 是否都熄灭?  

    当您指出“J4"时“时、您指的是 D16 和 D2?  

    此外、DLPLCRC410EVM 的电源连接器为 J12 或 J18。 如果配置 PROM 中存储了多个构建、则 J4 用于选择 Apps FPGA 固件。

    此致、

    Tristan Bottone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好 Tani  

    希望一切都好! 您是否仍需要此查询的帮助?  

    请在一周内提供建议、否则我们需要假设此主题已离线解决!

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好 Tani  

    希望您的问题得到解决! 我现在将关闭此票证。 如果有任何其他问题、请随时创建新的 E2E 论坛工单!   

    此致、  

    Tristan Bottone