Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLPLCRC410EVM
器件型号: DLPLCR65NEVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP650LNIR、 DLPLCRC410EVM
我叫 Seitaro Tani、 我在编写本文时报告了 DLP Discovery 4100 开发套件 (DLP650LNIR) 的严重硬件故障。
【背景】 我以前曾接触过 Tristan Bottone 关于位图控制问题。 该 TT 最近已解决、但之后立即出现了新的严重硬件问题。 (如果您有之前的 TT / Thread ID、请在此处插入:例如、参考号:CS-12345 或 E2E Thread ID)
【当前硬件问题】 电路板已变得不稳定且无法使用。
-
症状: 上电时、电路板会初始化、但是 大约 1 分钟后关闭或冻结 条件。
-
LED 状态:
-
D3 和 D17 LED 启动 交替闪烁 。
-
电源连接器附近的 LED ( J4 ) 转 红色 。
-
-
先前行为: 在这种情况恶化之前、我注意到、一旦关闭、电路板就不会重新打开、除非我拔下电源线并让其放电一段时间。
【请求】 此行为(J4 处的红色 LED + D3/D17 交替)强烈建议电源故障或热关断。 您能否提供故障排除步骤或告知这是否表明存在永久性硬件缺陷?
如果您能将此信息转发给相关技术团队(如果可能,请联系 Tristan Bottone)、我将不胜感激。
此致、Seitaro