Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1
器件型号: DLP3021-Q1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1
器件型号: DLP3021-Q1
Ryan、
参考原理图 (TIDA080004) 专为 需要光电二极管反馈方案的抬头显示应用而设计。 如果你使用的是地面照明灯,那么这并不是真正必要的。 可以修改此系统以移除所需的光电二极管。 我们的 SW 版本会忽略 PD 反馈路径。 用于控制和管理系统(包括 DLPC120)的 C2000 软件具有大量内置检查功能、这些检查集成了 LED 驱动器和反馈控制功能。 当然还有许多其他 LED 驱动器可用、但可能与 C2000 软件不兼容、因此需要大量的软件更改和重新验证。 SW 是开源的。
以上所述、如果您的应用是地面照明、那么您是否真的需要提供实时视频。 视频是否可以存储在闪存中并定期更新。 有几位客户正在使用我们所说的动态地面投影、他们使用的是可回放的预存储视频片段。 通常、将 SERDES 视频链路连接到边缘汽车节点(如侧视镜)的费用令人望而生畏。
您是否考虑过诸如 DLP2021-Q1 与 AM263MCU 结合使用的其他选项? https://www.ti.com/tool/DLP2021AM263Q1EVM?keyMatch=DLP2021AM263Q1EVM&tisearch=universal_search
Jason