请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLPNIRNANOEVM
您好 TI 支持团队:
我正在评估 DLP NIRscan/DLP NIRscan Nano 用于制药粉末分析。 在‑信号链文档 (DLPA072) 后、我有几个简短的问题、重点介绍了灯更换、校准和器件选择: [TI_DLP | PDF]
- 灯更换: CAN ILT 1088‑1. NIRscan Nano‑照明模块中使用的灯在达到 1 μ‑m 使用寿命?
- 校准标准: 事件 标准参考材料 TI 是否建议对粉末进行反射校准(例如 Spectralon、PTFE 瓷砖,内部白色参考)?
- 器件建议: 我的目标是扫描 制药粉末 第一个步骤 机器‑学习模型 收集光谱数据。
- TI 建议将哪些器件和配置(照明,检测器范围,基准电压,扫描模式)用于此用例?
- 是否有支持的 TI 器件 两种粉末(反射) 和 液体(透射) 测量的更多信息?
谢谢您、我期待您的指导。
此致、
Vahid