This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:DLPNIRNANOEVM

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1629035/dlpnirnanoevm-dlpnirnanoevm

器件型号: DLPNIRNANOEVM

您好 TI 支持团队:

我正在评估  DLP NIRscan/DLP NIRscan Nano  用于制药粉末分析。 在‑信号链文档 (DLPA072) 后、我有几个简短的问题、重点介绍了灯更换、校准和器件选择: [TI_DLP | PDF]

  1. 灯更换:  CAN  ILT 1088‑1.  NIRscan Nano‑照明模块中使用的灯在达到 1 μ‑m 使用寿命?
  2. 校准标准:  事件  标准参考材料  TI 是否建议对粉末进行反射校准(例如 Spectralon、PTFE 瓷砖,内部白色参考)?
  3. 器件建议:  我的目标是扫描  制药粉末  第一个步骤  机器‑学习模型  收集光谱数据。
    • TI 建议将哪些器件和配置(照明,检测器范围,基准电压,扫描模式)用于此用例?
    • 是否有支持的 TI 器件  两种粉末(反射)  和  液体(透射)  测量的更多信息?

谢谢您、我期待您的指导。

此致、
Vahid

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、

    感谢您来到 E2E 论坛提问!

    我必须与我的团队核实这件事、请给我一天左右的时间来检查这件事。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、

    1、灯更换:照明模块可以在达到灯丝寿命后更换,但使用“纳米“模块会更困难。 请注意、在保修失效的情况下拆卸光学引擎、可能需要对工厂进行重新校准和重新校准。 我建议您查看 Optecks、LLC 网站、或者在您决定如何向前发展后与他们讨论。

    2.校准标准:所有示例都是反射校准的最佳建议。 TI 提供了参考、但不需要使用、因为您可以使用这些材料执行扫描并从中继续。

    3、设备推荐:很抱歉,我的团队和我不能准确推荐你需要什么,因为我们对此化学和应用用例不了解。 我们认为重要的是必要的波长、 请检查 EVM 规格支持的波长。

    我希望这对您有所帮助、您的调查将取得成功!

    此致、

    Aaron