Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV, DLP7000UV, DLP991UUV, DLP9500UV
器件型号: DLP991UUV
主题中讨论的其他器件: DLP9500UV、DLP7000UV、DLP9000XUV
我的工程需要使用适用于 UV 应用的 DMD 芯片。 但是、我的波长限制为 310nm、低于 DLP991UUV 和其他 UV DMD 的最小波长。 这些 DMD 可以在 310nm 上工作、或者是否可以使用任何其他产品? 如果没有、请提供详细说明