This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP991UUV:适用于 UV 的数字微镜器件

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV, DLP7000UV, DLP991UUV, DLP9500UV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1628279/dlp991uuv-digital-micromirror-devices-for-uv

器件型号: DLP991UUV
主题中讨论的其他器件: DLP9500UV、DLP7000UV、DLP9000XUV

我的工程需要使用适用于 UV 应用的 DMD 芯片。 但是、我的波长限制为 310nm、低于 DLP991UUV 和其他 UV DMD 的最小波长。 这些 DMD 可以在 310nm 上工作、或者是否可以使用任何其他产品? 如果没有、请提供详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    我已将该主题分配给我的一位同事、他们可以在下周回复您。  您使用 310 nm 作为起动机的应用程序是什么?  如果我们知道它是什么应用、我们可能能够为您提供更多帮助。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用 310nm 进行生物医学相关研究、目前是试镜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jun、

    对于 DLP991UUV、指定的照明波长范围为 343nm 至 410nm、310nm 的波长低于支持的照明波长范围。

    对于 UV 的 DMD 产品系列、在指定的波长范围内评估光学性能和可靠性。  具体而言、器件窗口材料、光学涂层和整体 UV 设计仅在指定的波长范围内进行表征。  如果在低于规定最小值的波长下使用器件、则 TI 无法保证其预期性能、传输或长期可靠性。 由于 310nm 超出了发布的工作范围、TI 无法保证光学性能、可靠性或该波长下的长期器件行为、并可能导致传输减少、性能下降或潜在的可靠性问题。

    有些客户可能会选择调查发布规格之外的操作、以便自己进行内部评估、但是 TI 的特性、支持和建议仅限于数据表中列出的波长范围。 这些情况下、结果将取决于具体的系统条件、并由客户自行评估。  

    目前、如果您的系统需要 310nm 照明、我们没有专门针对该波长额定的替代 TI UV DMD。 因此、 我们不建议在实际工作电源下为 310nm 应用使用 DLP991UUV、并且根据当前发布的 TI UV DMD 规范、我们不知道为 310nm 操作指定了替代 TI DMD。 其他 TI UV DMD(例如 DLP9000XUV、DLP7000UV 和 DLP9500UV)用于实现更高的最小波长。

    此致、  

    Tristan Bottone