This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:DMD 衍射重叠

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1636109/dlp650lnir-dmd-diffraction-overlap

器件型号: DLP650LNIR

我们使用由 1030nm 飞秒激光器照明的 DMD (DLP6500LNIR)。 DMD 上的入射角约为 24°。 从 DMD 反射后、光束通过 4F 系统以减小光束尺寸(焦距 f₁= 250 mm、f₂= 50 mm)。

image.png

在图像平面(第二个透镜的反焦平面)上、观察到的图案不是 DMD 图案的干净图像、而是显示为类似衍射的结构的叠加、类似于重叠的衍射阶数。

我们怀疑这种效应可能与用作衍射光栅的 DMD 有关、尤其是在相干飞秒激光照明下。

我们的问题是:

  1. 该图案是否由 DMD 微镜阵列的衍射(即多个衍射阶数)引起?

  2. 4F 系统是否可能对傅里叶平面成像不正确或混合衍射阶数?

  3. 可以使用哪些方法来抑制或隔离单个衍射顺序以获得干净的图像?

非常感谢您对光学设计改进或对齐策略提出的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuan、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。 他们在过去一个半星期里已经离职、 刚刚回来、所以他的答复可能会有一些延误。 感谢您的耐心!

    此致、
    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuan、

    让我看看我能否帮助回答您的问题。 是的、我想您观察到了多个叠加的衍射阶数。 如果您使用的是可见光、并且将一张纸放在 4F 系统的傅里叶平面上、则会看到与衍射阶数对应的多个斑点。 此处可以使用一种方法是 在傅里叶平面上通过小孔径进行空间滤波、以隔离其中一个衍射阶数。 你显然会以这种方式失去一些光,但你可以定位光圈以收集最亮的顺序。 根据我对您的问题的理解、我认为这应该能解决您的重叠图像。

    如果您有任何其他问题、请告诉我这是否合理。

    谢谢、

    Taylor Byrum