This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:需要即插即用型 DMD 进行直接 PC 控制、无需投影透镜和光引擎、即可生成具有均匀相位的二进制图像

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350, DLPLCR4500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1639465/dlp4500-need-plug-and-play-ready-dmd-for-direct-pc-control-without-projection-lens-and-light-engine-for-generating-binary-images-with-uniform-phase

器件型号: DLP4500
主题中讨论的其他器件: DLPC350DLPLCR4500EVM

您好 TI 技术支持

在购买 DMD 之前、我们需要一些信息、我们希望能尽快订购。

我们正在尝试在实验室中执行一些光学实验、使用自由空间激光照射 DMD、以获得反射激光束的均匀相位的二进制振幅调制。 不需要光引擎或投影透镜。 您能否自定义“侧面照明 DMD (DLP4500)、这样我们只能获得带有控制器板+ EVM 且不带光引擎和投影仪透镜的 DMD? 另外,我们不理解照明方向的含义-“侧面“与“底部“与“角落“-我们之前问过这一点,我们得到了一个 PowerPoint ,但我们无法从它理解,因为它是不清楚的。 请说明我们应如何根据侧面/角落照明方向的激光入射方向来安装 DMD。 此外、对于二进制振幅调制、我们能否简单地将图像上传到 DLP 软件?


此致

Aneek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aneek、

    感谢您再次与我们联系!

    很抱歉、PowerPoint 不够清晰、光学设计指南包含了了解像素如何工作所需的所有信息(这会影响光线需要从哪个方向发光)、但有时很难遵循。

    DLPLCR4500EVM 由“驱动板“和“光源引擎“组成、它们本质上是 DLPC350 控制器、电源管理电路以及与控制器板(驱动器)和光学元件、LED、DLP4500FQE DMD、DMD 散热器和风扇(引擎)的接口。

    遗憾的是、DMD 无法与光源引擎分离、如 DLPLCR4500EVM 用户指南的图 1-2 所示。 尽管 TI 无法做到这一点、但我们的第三方解决方案也许能够帮助您完成这项工作。 目前、我们在 DLPC4500 DMD 产品页面上有 5 家不同的制造商、您可以在 硬件开发选项卡下与之联系。

    基本上来说、DMD 上的菱形方向阵列微镜需要侧面入射照明、哪一侧取决于数据的“打开“和“关闭“状态以及微镜倾斜的铰链方向轴 — 请以 DLP4500 DMD 数据表中的图 8-1 为例进行说明。

    此致、

    Aaron