请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP-OPTICAL-DESIGN
使用的固件项目是
使用时 WritePwmControl 函数时、它返回错误:
“命令不适用于此产品类型“ 。
DLPC230_HUD_p55_1152_VSP.proj。
此错误的原因是什么?
我们需要控制 3 通道 PWM 输出 ACP 软件下载该固件工程。
请提供有关如何修改工程/固件以实现此目的的指南。