This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-OPTICAL-DESIGN:ACP 软件中的 Python 脚本问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1639941/dlp-optical-design-issue-with-python-scripting-in-acp-software

部件号:DLP-OPTICAL-DESIGN

使用的固件项目是DLPC230_HUD_p55_1152_VSP.proj
 
使用时 WritePwmControl 函数时、它返回错误:
 
“命令不适用于此产品类型“
 
此错误的原因是什么?
 
我们需要控制 3 通道 PWM 输出 ACP 软件下载该固件工程。
 
请提供有关如何修改工程/固件以实现此目的的指南。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我已请团队的另一位成员支持此问题。   您正在使用哪种 EVM 以及具体是哪种类型的工程?  前照灯或 HUD?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的项目是 HUD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    HUD 不支持此命令、因为 I/O 在硬件中用于其他目的。 HUD 架构不使用 PWM。 PWM 的预期用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    左图显示了 HL 解决方案的 GPIO 配置、右图显示了 HUD 解决方案的 GPIO 配置。 我需要 PIN17 来输出与 HL 方案中的波形一致的 PWM 波形。 由于现有的 HUD 架构中未使用此引脚、因此可以改用此引脚来添加一个额外的 LED 控制通道、以满足客户的定制要求。 是否有任何可行的方法来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheng:

    此命令当前在 HUD 配置中被 SW 阻止。 此功能将在下一个 ESW 版本中提供。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告知下一 ESW 版本的计划发布时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用您个人资料中的电子邮件地址直接联系您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以通过我的个人资料电子邮件直接与我联系