This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:GUI 问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPC900REF-SW, DLP6500FYE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1639122/dlplcrc900evm-gui-issue

器件型号: DLPLCRC900EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPC900DLPC900REF-SWDLP6500FYE

大家好、E2E 专家:

我在使 DLPC900EVM + DLP6500 设置进入正确的工作模式时遇到问题。 我随附了以下问题的屏幕记录:

1.待机至正常模式切换 当我通过 USB 连接模块时,DLP900 GUI 会显示绿色的“已连接“状态。 但是、当我尝试从 待机   模式切换到正常模式时、软件会立即切换回待机模式。 只有  先按“Reset“后、才能成功进入正常模式。 这是标准初始化序列、还是缺少一个步骤?

2.操作模式锁定(卡在视频模式下) 一旦进入正常模式,我就无法选择其他操作模式,如 动态模式。 GUI 似乎锁定到 Video Mode;每当我尝试切换到不同的模式时、它会自动恢复为 Video。

3. GUI 初始化检查 最后、我在各种教程视频(来自 TI)中注意到、软件通常在启动时运行自动内部状态检查。 我的 GUI 在状态部分似乎未执行这些检查。

我严格遵循了手册的“即插即用“说明、但系统没有按预期响应。 非常感谢您提供的任何指导或故障排除步骤。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您帮助客户和用户访问 E2E!

    为了进行快速调试、请建议:

    1.使用的是什么 DMD 以及 GUI 识别的是哪个 DMD?

    2. EVM 是如何连接的? 可能包括一张照片。

    3.正在使用哪个软件和固件版本?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    1.使用的是什么 DMD 以及 GUI 识别的是哪个 DMD?

    >> 使用的 DMD 为 DLP6500、软件识别 DLP6500。

    2. EVM 是如何连接的? 可能包括一张照片。

    >>  

    3.正在使用哪个软件和固件版本?

    >> 我附加了一张图片。 该软件是从 TI 网站下载的。

    Regads、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以打开 DLPC900 GUI 并查看 GUI 的左上角以及上的器件、它将显示 GUI 版本以及固件的版本和“version“和“tag“。

    此外、请注意 EVM 用户指南中有额外的指令:“在待机模式下、GUI 会暂停状态更新、直到恢复运行或发出软件复位命令。“

    我建议您安装最新版本的 DLPR900PROM (GUI) 和 DLPC900REF-SW (DMD 固件)。 启动最新的 GUI (v6.3.0) 并识别 DMD EVM 后、我会将控制器重新刷写到 DLP6500 DMD 的最新固件版本 (v5.3.0)。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我已通过您提供的网站链接安装了 DLPR900PROM 和 DLPC900REF-SW(此链接可为我提供 v5.3.0)。  

    显示在 DLPRegisteredLightCrafterTm DLPC900 GUI 版本 5.3.0 上的版本

    版本:6.2.0

    标签:DLP6500_6.2.0_OOB

    这是我们想要的吗?

    如果这是错误的、您能否将.exe 文件附加到您的回复中? 因为在网站上我可以下载的最新 GUI 版本是 5.3.0、我不确定如何解决这个问题。

    您是否还可以将.img 文件以刷写我的 DMD 固件? 我找不到 v6.3.0 版本。 如果你能给我这两个,我会非常感激,我可以再试一次。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我可能混淆了 DLPC900REF-SW 和 DLPC900PROM。 最新的 GUI (DLPC900REF-SW) 版本为 5.3.0、但固件 (DLPC900PROM) 版本为 6.3.0,点击此处 — dr-download.ti.com/.../DLPR900PROM-6.3.0-windows-installer.exe。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    我已经下载了它并在我的 PC 上安装了几次。 现在我的问题是关于闪烁。 您能给我发送刷写芯片组所需的.img 文件吗? 我的版本在侧面的 stills 说 6.2.0。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    固件位于 DLPR900PROM-6.3.0 文件夹中、您说您已安装... 【您的】电脑上有几次。“

    默认情况下、PC 上的路径应为 —  C:\DLP-DLP\DLPR900PROM-6.3.0\DLPR900PROM-6.3.0\DLPR900PROM-6500-v6.3.0 Texas Instruments

    请按照 DLPC900 EVM 用户指南 第 3.9 节中的指南说明升级固件版本。 这应与以下内容一样简单:

     1.浏览

    2.查找固件

    3.  为您使用的 DLP6500FYE DMD 上传

    如果仍有问题、请告知。

    此致、

    Aaron