Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPC900REF-SW, DLP6500FYE
器件型号: DLPLCRC900EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPC900、 DLPC900REF-SW、 DLP6500FYE
大家好、E2E 专家:
我在使 DLPC900EVM + DLP6500 设置进入正确的工作模式时遇到问题。 我随附了以下问题的屏幕记录:
1.待机至正常模式切换 当我通过 USB 连接模块时,DLP900 GUI 会显示绿色的“已连接“状态。 但是、当我尝试从 待机 模式切换到正常模式时、软件会立即切换回待机模式。 只有 先按“Reset“后、才能成功进入正常模式。 这是标准初始化序列、还是缺少一个步骤?
2.操作模式锁定(卡在视频模式下) 一旦进入正常模式,我就无法选择其他操作模式,如 动态模式。 GUI 似乎锁定到 Video Mode;每当我尝试切换到不同的模式时、它会自动恢复为 Video。
3. GUI 初始化检查 最后、我在各种教程视频(来自 TI)中注意到、软件通常在启动时运行自动内部状态检查。 我的 GUI 在状态部分似乎未执行这些检查。
我严格遵循了手册的“即插即用“说明、但系统没有按预期响应。 非常感谢您提供的任何指导或故障排除步骤。
此致、
公务员制度委员会