This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:DLPC3474+DLPA2005

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLP3010LC, DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1085010/dlpa2005-dlpc3478-dlpa2005

部件号:DLPA2005
线程中讨论的其它部件:DLP3010LCDLPC3478DLP3010EVM-LC

您好,TI 专家。

该信的主要目的是寻求一些帮助。

我们自己构建了电路,使用的配置是 DLPC3474+DLPA2005,并且使用最新的 DLP3010LC 软件进行编程。

到目前为止,我们遇到的问题是:我们需要编写6个模式集。 每组有4-5张图像,总尺寸约为36M。 但实际上,我们不能添加超过3组模式,最多可添加12个图像。调试显示为附加图像。

据我所知,我们可以通过修改 DLP 的 IMG 固件来更改内部配置空间的大小,以适应我们需要刻录的图片大小。 也就是说,我们需要您提供一个固件版本,允许我们存储大于36M 的图案图像。 请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,夏龙

    欢迎参加 DLP 论坛,感谢您对 DLP 技术的关注。

    我们的团队成员将对其进行审核,并在本周结束前回复您。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    我很高兴听到你的讲话。 这个问题困扰了我们很长时间,我们无法有效地解决这个问题。

    我希望你们能提供一个好的解决方案。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,小龙

    如果您从固件选择器工具获得了固件映像,请尝试直接从 DLP3010EVM-LC 页面获取该映像。

    https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 约翰

    我们下载并刷新了 DLP3010EVM-LC_Firmware_v8.0.0_Installer,但它仍然无法解决问题。

    祝你一切顺利。

    小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,夏龙

    我们正在为该问题解决固件问题。 我们将在几天内上传新版本的固件。 新版本的固件发布后,我会立即回复您。

    感谢您的耐心等待。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vivek,ć

    期待很快收到您的好消息。

    祝你一切顺利。

    西奥隆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李秀龙,  

    请确认这与您通过 Edmond 报告的问题相同。 我尝试使用此处提供的固件(https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC) 使用您共享的模式图像重现 DLP3010EVM-LC 上的问题。 但我无法重现该问题,模式预测效果良好。 您是否可以共享模式二进制文件(您可以通过 GUI 的“将模式保存到文件按钮”生成二进制文件),以便我可以双击确认以确保我没有遗漏任何内容。  

    此致,

    马亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,马亚克。。。
    今天,我从您提供的网站下载了最新的固件,并参考您提到的固件名称将其刻录。
    但刻录完成后,我们仍然收到调试错误,这不再是以前的问题,而是新的问题,我们没有时间截屏。 关闭电源并重新连接后,显示屏就像这样。
    我希望得到你的帮助。 由于我有其他光学引擎,我们希望您可以提供刻录固件的视频以及刻录我们提供的8位图像时的操作视频,以防我们无法正常运行并导致刻录失败。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马亚克。

    为了防止由于我们的操作不当而导致的问题,请给我一个刻录操作视频,我们将根据您的步骤进行尝试。 谢谢,我的电子邮件是 1106439761@qq.com

    此致,

    小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马亚克

    经过多次尝试,我们找到了问题的原因。 在刻录您提到的固件后,它可以满足我们的需求。

    感谢你的帮助。

    此致,

    小龙