线程中讨论的其它部件:DLP3010LC, DLPC3478, DLP3010EVM-LC
您好,TI 专家。
该信的主要目的是寻求一些帮助。
我们自己构建了电路,使用的配置是 DLPC3474+DLPA2005,并且使用最新的 DLP3010LC 软件进行编程。
到目前为止,我们遇到的问题是:我们需要编写6个模式集。 每组有4-5张图像,总尺寸约为36M。 但实际上,我们不能添加超过3组模式,最多可添加12个图像。调试显示为附加图像。

据我所知,我们可以通过修改 DLP 的 IMG 固件来更改内部配置空间的大小,以适应我们需要刻录的图片大小。 也就是说,我们需要您提供一个固件版本,允许我们存储大于36M 的图案图像。 请尽快回复。