This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:连接 DMD670s 之一时闪烁

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP670S, DLPLCRC900DEVM, DLPLCR67EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1087064/dlplcrc900devm-flickering-when-one-of-dmd670s-is-attached

部件号:DLPLCRC900DEVM
主题中讨论的其他部件:DLPC900DLP670S

您好,

我们已收到有关其 DMD 中存在问题的询问,请参阅下面的详细信息。

半数 DMD 未正确显示。 没有错误指示,所以我不知道该怎么办? 当我连接 DMD 670S 时,一半的后视镜随机闪烁。 由于我拥有 EVM 的准确副本,并且两个 DMD 都可以与其他一个模块一起工作,我确信,其中一个 EVM 存在问题。

我是否可以将其发送给 TI 并进行维修/更换?

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maynard,

    请检查有问题的 EVM 上的柔性电缆垫,检查是否有碎屑或污染,如果需要,请使用异丙醇清洁电极垫,然后再次尝试操作。

    由于两个 DMD 都与另一个双 DLPC900 EVM 板配合使用,因此该主板显然存在一些问题。

    之后,我会尝试使用 DLP670S 的 DLPR900PROM 安装目录中的 OOB 映像-->[ DLPR900PROM ]重新刷新该主板上的固件

    我不确定帖子中的第二幅图像是什么。   

    在尝试了这两个项目后,让我们知道结果,然后我们可以确定最佳的行动方案。

    菲克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,菲克斯,

    感谢您的回复。 请客户在下面回复。

    "

    广告1)按照建议,我清洁了电极片,并检查了电极上是否有污垢。 不幸的是,这并没有解决这个问题。

    AD 2) DMD 已在运行原始的:dlp670S_6.0.0_OOB 固件。 因此,在启动时,如果仅在没有 USB 连接的情况下提供电源,是否会出现 DIplay 错误。

    "

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    我希望他们“重新加载”dp670S_6.0.0_OOB 固件,以防损坏。  控制器板是存储该固件的位置。  DMD 没有运行它。

    你知道他们说:“启动时,如果没有 USB 连接只能供电,是否 会出现显示错误”,这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,菲克斯,

    请参阅以下客户的回复。

    我连接了 LightCrafter 软件中的图像。 如您所见,我已将固件重新加载到控制器板,但显示的图像没有改善。



    关于:

    启动时,如果仅在没有 USB 连接的情况下供电,则是否会出现显示错误:

    当控制器板通电且 DMD 连接到控制器板时,将显示通过固件加载的图像。 但图像显示不正确(请参阅附件2)。

    谢谢你。

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maynard,

    我们是否知道客户何时购买了此 EVM?  

    目前尚不清楚问题是出在控制器板上还是在 DMD 板上。 请回答以下问题:

    • 它们是否只有一个 DMD EVM 板?  
      • 如果他们有第二块 DMD 板,它是否能正确运行第二块 DMD 板,或者 DLPC900DEVM 板是否仍然存在问题?
      • 如果他们有第二块 DLPC900DEVM 板,问题出在 DMD 板或  DLPC900DEVM 板上吗?

    如果他们没有第二个 DMD EVM 或 DLPLCRC900DEVM,他们可以联系购买该 EVM 的分销商并请求更换,但最好先确定问题所在。

    最后一个问题。  我假设带条纹的左半部分是正确的图像(垂直条纹是 OOB 图像之一)。  这是正确的吗?

    菲克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,菲克斯,

    客户提到他们拥有 EVM 的准确副本,两个 DMD 都可以与其他一个模块一起工作。

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    为了清晰起见,他们有两个 DLPLCRC900DEVM (控制器板)和两个 DLPLCR67EVM (DMD 板)。  这是正确的吗?

    使用一个 DLPLCRC900DEVM,两个 DMDLCR67EVM 都可以正常工作,但使用另一 个 DLPLCRC900DEVM, 两个 DMDLCR67EVM 都不能正常工作。  这是正确的吗?

    如果这一切都是正确的,那么看起来一个 DLPLCRC900DEVM 有缺陷,他们应该通过他们购买它的分销商请求更换。  如果是直接来自 TI,则他们需要使用本页上的说明:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    菲克斯