主题中讨论的其他部件: DS90CR286AT-Q1, TFP401
您好,专家,
我看到DLPC120需要24位RGB信号输入。 客户希望使用 DS90CR286AT-Q1为DLPC120生成RGB信号。 DS90CR286AT-Q1可以输出LVCMOS RGB信号。 请告知 您DS90CR286AT-Q1是否可以与DLPC120-Q1配合使用? 谢谢
巴西,
郑电气
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
我看到DLPC120需要24位RGB信号输入。 客户希望使用 DS90CR286AT-Q1为DLPC120生成RGB信号。 DS90CR286AT-Q1可以输出LVCMOS RGB信号。 请告知 您DS90CR286AT-Q1是否可以与DLPC120-Q1配合使用? 谢谢
巴西,
郑电气
您好,电子,
与我们团队的系统工程师讨论后 ,DS90CR286AT-Q1似乎可以正常工作。 DS90CR286AT-Q1具有所需的VSYNC,HSYNC,DE和CLK信号,这些信号与示意图中显示的DVI到DLPC120的接口相匹配。


此外,DLPC120的最大时钟频率仅为40MHz, DS90CR286AT-Q1的最大时钟频率为66MHz。
谢谢!
Alex Chan