This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLP产品论坛

Guru**** 2580955 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1, DS90CR286AT-Q1, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1088541/dlpc120-q1-dlp-products-forum

部件号:DLPC120-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90CR286AT-Q1TFP401

您好,专家,

我看到DLPC120需要24位RGB信号输入。 客户希望使用 DS90CR286AT-Q1为DLPC120生成RGB信号。  DS90CR286AT-Q1可以输出LVCMOS RGB信号。 请告知 您DS90CR286AT-Q1是否可以与DLPC120-Q1配合使用? 谢谢

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    我已将问题转发给我们团队的系统工程师进行审查,并将在我获得答案后尽快回复您。

    我想知道您是否有更多关于他们的源数据的信息?

    目前,我们在系统设计中进行了以下设置,但根据我从您的问题中了解到的情况,客户正在寻求用 DS90CR286AT-Q1替换TFP401?

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    实际上,从我们客户的系统来看,图像源路径是:IMX (SoC,oLDI)-->DS90CR286AT-Q1 (将oLDI转换为LVCMOS RGB)-->DLPC120。

    谢谢

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    与我们团队的系统工程师讨论后  ,DS90CR286AT-Q1似乎可以正常工作。 DS90CR286AT-Q1具有所需的VSYNC,HSYNC,DE和CLK信号,这些信号与示意图中显示的DVI到DLPC120的接口相匹配。

    此外,DLPC120的最大时钟频率仅为40MHz, DS90CR286AT-Q1的最大时钟频率为66MHz。  

    谢谢!

    Alex Chan