This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PROJQ1EVM:DLP5530PROJQ1EVM -性能问题

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1088690/dlp5530projq1evm-dlp5530projq1evm--performance-issues

部件号:DLP5530PROJQ1EVM

显示屏的色度显示有问题。 调整亮度,时,指示灯将改变颜色

请确认问题所在ise2e.ti.com/.../43e307dbb2ffc5340e8e92f55224adae.mp4</s>5.5224万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖倩,您好!

     

    感谢您联系我们,下面是我必须尝试更好地解决问题的几个问题。

     

    1. 这是否是一个未以任何方式修改的新EVM,而且您开箱即看到了此行为?
    2. 您是否在EVM上刷新了其它内容?
    3. 您在底板(控制器板)上看到红色LED吗? 您应该只能在EVM的底部板上看到绿色状态LED。  
    4. DLPC230控制程序中是否有任何错误消息?

     

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 是的,我没有 做任何修改。 我看到了它的行为。
    2. 不,我没有在新DLP上闪存任何内容。
    3. 在底板上只能看到绿色状态LED。
    4. 不能,DLPC230控制程序没有任何错误信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖倩,您好!

    您是否能够检查电缆连接和DMD的安装情况,如其他e2e接线柱中所示。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/105.7168万/dlp5530pguq1evm-cannot-activate-display-mode</s>5530

    我在通道中看到DMD未完全就位的问题,并导致显示屏出现一些变色。

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,我确保我的电缆连接正常。 然后,我们使用以前的dlp5530的LED驱动器板来点亮三个新的DL,其中两个具有白色引导屏幕,另一个具有黄色引导屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖倩,您好!

    很抱歉,您有多个DLP5530 EVM可用,正确吗?

    根据我的理解,有几个EVM工作正常,但其中一个出现了黄色启动屏幕。  

    您是否检查了DMD连接和安装,正如我所提到的,并与之前的消息和e2e帖子链接?

    您是否可以隔离此问题,例如假设您有一个正在工作的EVM A,然后是不工作且黄色指示灯亮起的EVM B。 交换LED驱动器板,查看是否存在问题,或者查看光学引擎是否存在问题。 尝试缩小问题的范围是否属于某种组件问题。

    如果这些方法都不起作用,我可能会建议将新的二进制文件写入问题单元,因为校准可能存在问题。

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我们只新购买了三台dlp5530 EVMS,序列号分别为SW#3,SW#5和SW#6。 我更换了LED驱动器板并根据您所说的检查了工作条件,然后发现SW#5和SW#6可以使用SW#3亮起并正常工作,但SW#3仍打开,屏幕颜色为黄色。 我检查了DMD连接并更换了LED驱动器板,但它仍然不工作。 此外,通过更换LED驱动器板,SW#6和SW#5的LED驱动器板无法使三个dlp5530 EVMS正常工作,即两个驱动器板可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    您能否看到光电二极管电缆是否已连接。 此电缆接头可能会很薄,容易脱落,从而导致问题。

     

     

     

    您可以做的另一件事是探测LED驱动器板上的一些信号。 以下是一些基本的项目,可在驱动程序上检查:

     

    • 测量H2针脚2上的预调节器输出电压。  根据跳线位置的不同,电压为6.5V或8.1V。
    • 检查以下测试点上的信号:
      • TP8–启用红色
      • TP7–启用绿色
      • TP5–启用蓝色
      • TP6–分流启用
      • TP4–DRVEN
      • TP3–同步
    • 检查Q4的浇口和排水是否有活动

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光电二极管的连接没有问题,这是三个LED驱动器板每个测试点的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将需要更多的时间来深入研究这一点,但其中一些价值观似乎确实令人担忧。 很抱歉耽误您的时间,感谢您的耐心等待。

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖倩,您好!

    抱歉,我发送的指示 可能不清楚 ,请让我澄清一下。  请仔细检查预调节器电压,将其设置为6.5V或8V,您不应看到您之前提到的10-11V值。  

    H2有一个跳线,允许您在6.5V或8V之间切换。 您要使用万用表测量H1。

    请参见下图,其中红色探针接触H1的预调节驱动电压针脚,黑色探针接触地面。 在第一张图片中,H2上的跳线设置为8V,因此我的读数为8.08V。 当我关闭系统电源时,将跳线切换至6.5V,我测量到的电压大约为6.54V,如第二张图所示。  

    请验证此测量值,因为此测量值检查用于为系统中的所有其他组件和设备供电的电压电源轨,因此如果错误,可能是其他部件未正确通电导致问题。  

    谢谢!

    Alex Chan