显示屏的色度显示有问题。 调整亮度,时,指示灯将改变颜色
请确认问题所在ise2e.ti.com/.../43e307dbb2ffc5340e8e92f55224adae.mp4</s>5.5224万
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
显示屏的色度显示有问题。 调整亮度,时,指示灯将改变颜色
请确认问题所在ise2e.ti.com/.../43e307dbb2ffc5340e8e92f55224adae.mp4</s>5.5224万
肖倩,您好!
您是否能够检查电缆连接和DMD的安装情况,如其他e2e接线柱中所示。
我在通道中看到DMD未完全就位的问题,并导致显示屏出现一些变色。
谢谢!
Alex Chan
肖倩,您好!
很抱歉,您有多个DLP5530 EVM可用,正确吗?
根据我的理解,有几个EVM工作正常,但其中一个出现了黄色启动屏幕。
您是否检查了DMD连接和安装,正如我所提到的,并与之前的消息和e2e帖子链接?
您是否可以隔离此问题,例如假设您有一个正在工作的EVM A,然后是不工作且黄色指示灯亮起的EVM B。 交换LED驱动器板,查看是否存在问题,或者查看光学引擎是否存在问题。 尝试缩小问题的范围是否属于某种组件问题。
如果这些方法都不起作用,我可能会建议将新的二进制文件写入问题单元,因为校准可能存在问题。
谢谢!
Alex Chan
目前,我们只新购买了三台dlp5530 EVMS,序列号分别为SW#3,SW#5和SW#6。 我更换了LED驱动器板并根据您所说的检查了工作条件,然后发现SW#5和SW#6可以使用SW#3亮起并正常工作,但SW#3仍打开,屏幕颜色为黄色。 我检查了DMD连接并更换了LED驱动器板,但它仍然不工作。 此外,通过更换LED驱动器板,SW#6和SW#5的LED驱动器板无法使三个dlp5530 EVMS正常工作,即两个驱动器板可能无法正常工作。
您好,
您能否看到光电二极管电缆是否已连接。 此电缆接头可能会很薄,容易脱落,从而导致问题。
您可以做的另一件事是探测LED驱动器板上的一些信号。 以下是一些基本的项目,可在驱动程序上检查:
谢谢!
Alex Chan
肖倩,您好!
抱歉,我发送的指示 可能不清楚 ,请让我澄清一下。 请仔细检查预调节器电压,将其设置为6.5V或8V,您不应看到您之前提到的10-11V值。
H2有一个跳线,允许您在6.5V或8V之间切换。 您要使用万用表测量H1。
请参见下图,其中红色探针接触H1的预调节驱动电压针脚,黑色探针接触地面。 在第一张图片中,H2上的跳线设置为8V,因此我的读数为8.08V。 当我关闭系统电源时,将跳线切换至6.5V,我测量到的电压大约为6.54V,如第二张图所示。
请验证此测量值,因为此测量值检查用于为系统中的所有其他组件和设备供电的电压电源轨,因此如果错误,可能是其他部件未正确通电导致问题。
谢谢!
Alex Chan