This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:DLPDLCR4710EVM-G2的电源

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/574308/dlpdlcr4710evm-g2-power-supply-for-dlpdlcr4710evm-g2

部件号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他部件: DLPDLCR2010EVM

您好,

 

我有关于DLPDLCR4710EVM-G2电源的问题。

 

我知道电源的规格是19VDC / 4.74A输出。 但我想知道推荐的外部直流电源的实际产品。

例如,对于DLPDLCR3010EVM或DLPDLCR2010EVM,TI.com网页中有一个数字键链接。

如果您没有任何建议,我希望您告诉我们连接器(J28)的尺寸是多少。

 

感谢你的帮助。

 

Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobu,您好!

    请参阅下面的链接,了解我们正在使用的电源。 它还包含连接器类型的信息。

    DLP Display LightCrafter 4710EVM-G2上使用的连接器具有以下部件号  


    CP-047BH-ND

    是 PWR插孔2.5X5.5MM。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!

    Nadine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nadine-san,

    感谢您的回答。 这是非常有用的信息。

    此致,
    Nobu Arai