请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR4710EVM-G2 主题中讨论的其他部件: DLPDLCR2010EVM
您好,
我有关于DLPDLCR4710EVM-G2电源的问题。
我知道电源的规格是19VDC / 4.74A输出。 但我想知道推荐的外部直流电源的实际产品。
例如,对于DLPDLCR3010EVM或DLPDLCR2010EVM,TI.com网页中有一个数字键链接。
如果您没有任何建议,我希望您告诉我们连接器(J28)的尺寸是多少。
感谢你的帮助。
Nobu Arai