请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP4500 您好,
我对视频模式下投影时的帧速率有疑问。
文档似乎描述了在视频模式下投影时的帧速率为60Hz。
例如,如果输入视频在120 Hz时为1280×800像素分辨率,投影时的帧速率是否自动更改为60 Hz?
此致,
H.U
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我对视频模式下投影时的帧速率有疑问。
文档似乎描述了在视频模式下投影时的帧速率为60Hz。
例如,如果输入视频在120 Hz时为1280×800像素分辨率,投影时的帧速率是否自动更改为60 Hz?
此致,
H.U