请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR2000EVM 客户 Jose Marcelino 想知道新的DLPLightCrafterDisplay 2000评估模块(DLPDLCR2000EVM) 是否 有任何已知的CE /出口法规? 他的订单已在配送状态中滞留了一个多星期,这看起来很奇怪。 试图理解这方面的任何延误。 请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户 Jose Marcelino 想知道新的DLPLightCrafterDisplay 2000评估模块(DLPDLCR2000EVM) 是否 有任何已知的CE /出口法规? 他的订单已在配送状态中滞留了一个多星期,这看起来很奇怪。 试图理解这方面的任何延误。 请提供建议。