This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:将DLPDLCR2000EVM实现到英国?

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/620196/dlpdlcr2000evm-dlpdlcr2000evm-fulfillment-to-uk

部件号:DLPDLCR2000EVM

客户  想知道新的DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 2000评估模块(DLPDLCR2000EVM) 是否 有任何已知的CE /出口法规? 他的订单已在配送状态中滞留了一个多星期,这看起来很奇怪。 试图理解这方面的任何延误。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Blake,

    我已与我们的库存团队进行了交谈,他们已确认欧洲的订单最近已发布。 有一些配送问题,但目前已解决。

    此致,

    Philippe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对Philippe的调查和详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于向欧洲配送商品的问题:

    不是正常的路线(从TI德克萨斯州到TI荷兰,然后从TI荷兰到法国),而是将包裹直接从德州发往法国。 直接配送会给客户带来不必要的关税和清关费的风险。

    对于个人而言,如果到岸价格超过20欧元/20美元,则来自欧盟以外的所有进口商品均有权收取关税(如适用)和增值税,即使在样品上也是如此。 这不适用于公司。 通过TI荷兰可以消除个人面临的风险。