This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:模式序列+来自闪存的模式源+内部同步=曝光闪烁/周期<4万us

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/615085/dlplcr4500evm-pattern-sequence-patterns-source-from-flash-internal-sync-flickering-for-exposures-period-40000us

部件号:DLPLCR4500EVM

固件3.1 .........0

我已将图案预加载到闪存中,并为每种颜色的图案序列加载8位图像:

而且一切都正常,直到曝光/周期小于40毫秒(39毫秒正常,38毫秒-一侧的小部分开始闪烁)。  

示例:一个视频中的40毫秒,38毫秒和30毫秒。

https://youtu.be/1tzeFeUjgXI

有什么想法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nik,

    您似乎正在遇到典型的缓冲区负载问题。 您的阵列序列中有多少位平面?

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个24位都有4个图像(每个彩色通道8位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,对于您的模式序列,您有96个位平面,这将强制缓冲区重新加载图像数据。 该加载时间通常为250ms,尽管对于您的模式,加载时间似乎要比该时间好得多。 您看到的是投影仪在有机会完全加载新数据之前显示新的缓冲区。

    通常,对于需要多位平面的应用,我们建议移至视频模式序列模式。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,如果我从8位模式(灰色)切换到1位模式(黑白),是否会有帮助?

    通过进入视频模式,您意味着在外部源上生成模式并将其与投影仪同步? 我可以实现的最大帧速率是多少?
    但在这种情况下,我必须处理伽玛校正...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切换到1位将有所帮助,因为在需要缓冲区负载之前,您可以通过这种方式获得多达48个不同的1位图像(从而产生惩罚)。

    视频模式意味着使用外部源生成和同步。 您的速度取决于位深度,但对于8位图像,您可以获得高达120Hz的速度。 伽马校正在此模式下是线性的,无需担心校正。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    但在这种情况下,gamma似乎不是线性的,只需使用NVIDIA GPU检查,我必须将gamma校正从1.0 线性(更改为~1.6)以匹配投影仪。