This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:D3 LED亮起,无图像。

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/626342/dlpdlcr2000evm-d3-led-on-no-picture

部件号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他部件:DLPC2607

将EVM连接到电源后,如果未连接其它设备,我将看到默认屏幕。  

今天,D3指示灯一直亮着。周围似乎什么都不工作。尽管将其连接到BeagleBone或覆盆子PI,但无法看到任何图像。  

卸下光学模块并插入另一个EVM后,它似乎工作正常。

i2c似乎可以正常工作,因为我可以检测和设置i2c。是否有任何故障排除机制?  

此外,还可以购买不带光学模块的替换板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaushik,

    如果我理解您的问题,您说您的特定主板在启动时无法显示任何图像。 此外,您已通过在不同的主板上测试光学引擎来消除光学引擎的潜在问题。 是这样吗?

    我建议您仔细检查DMD数据柔性电缆(打印有P/N:00.LC729G001的电缆)以及LED柔性电缆的位置,以确保连接良好。

    如果I2C接口正常工作,则DLPC2607也可能正常工作。 您可以阅读一些状态寄存器,它们可以通知您是否存在任何错误(如DMD错误)。 建议您参阅DLPC2607程序员指南(位于 www.ti.com/.../dlpu013.pdf)的2.4 .1.2 部分 了解更多信息。

    至于替换板,我们目前不提供自行购买EVM PCB的选项。 您需要使用 www.ti.com/.../tida-0.1473万上的参考设计 来打印自己的文档。

    如果您在访问上述I2C寄存器时遇到任何问题,请告诉我。

    此致,

    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上了我在i2c工具rite上看到的屏幕。请在此帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaushik,

    请记住,您读取的寄存器是32位宽的。 因此,您需要确保将i2cte格式化为一次读取4个字节。 否则,您可能会得到不正确的数据。

    根据上面的屏幕,您的DLPC2607可能工作正常。 我怀疑您的光学引擎或相关的柔性电缆有故障或损坏。 由于我们有有效的保修政策,因此我建议您向我们申请此设备的更换部件。

    此致,

    Philippe Doll