请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他部件:DLPC2607
将EVM连接到电源后,如果未连接其它设备,我将看到默认屏幕。
今天,D3指示灯一直亮着。周围似乎什么都不工作。尽管将其连接到BeagleBone或覆盆子PI,但无法看到任何图像。
卸下光学模块并插入另一个EVM后,它似乎工作正常。
i2c似乎可以正常工作,因为我可以检测和设置i2c。是否有任何故障排除机制?
此外,还可以购买不带光学模块的替换板。