This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DLPDLCR2000EVM:DLPDLCR2000EVM

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/633093/linux-dlpdlcr2000evm-dlpdlcr2000evm

部件号:DLPDLCR2000EVM

工具/软件:Linux

你好

我是BeagleBone BLACK和Linux的新用户。

我正在尝试使用BeagleBone black (版本c)和 DLPDLCR2000EVM播放鱼碗视频。请按照以下步骤操作

>tar -xvf dlp_lightcrafter 1.0.19.tar.gz

> CD dlm_lightcrfer-CD> 1.0 19.

> sudo python setup.py安装

>导出显示=:0

> cd /opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/

> python MplayerTest.py

但我收到了一个错误  

Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ tar -xvf dlp_light crfter-Debian 1.0.19.tar.gz
dlm_lightcrfer-dlp.19/ 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlp.lightcrf뫳 1.0 /
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/datalog.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/dpp2607.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/enum.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/i2c.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/linuxi2c.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/version.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/__init__.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/ 1.0
tar: dlp_lightcrfer-tar.19/dlp_lightcrf뫳 1.0 : cannot uture: operation not permi ttttted
tar: dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrf뫳 1.0 :不能将模式更改为rwxr-xr-x:不允许操作
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/dependency_links.txt 1.0
dlp_lightcrfer-pks.19/dlp_lightcrfight.egg 1.0 -info/pkg-info
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/SOURCES.txt 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/top_level.txt 1.0
dlp_lightcrfer-pk.19/pkg-info 1.0
tar: dlm_lightcrafter-1.0 .19/dlm_lightcrafter.egg-info:无法使用时间:不允许操作
tar: dlm_lightcrafter-1.0 .19/dlm_lightcrafter.egg-info:无法将模式更改为rw xr-xr-x:不允许操作
dlm_lightcrafter-1.0 .19/readme.txt
dlm_lightcrafter-1.0 .19/setup.cfg
dlm_lightcrafter-1.0 .19/setup.py
tar: dlm_lightcrfer-tar.19 1.0 :无法utime:不允许操作
tar: dlm_lightcrafter-1.0 .19:无法将模式更改为rwxr-xr-x:操作未按时间进行
tar:由于以前的错误,退出时状态为失败
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ CD dlm_lightcrafte r-Debian 1.0 Tm19.
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/dlm_lightcrafter-1. 0.19 $导出显示=:0
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/dlm_lightcrafter-1. 0.19 $ cd /opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ python MplayerTest .py
设置从属地址:27
确保已设置显示端口。 例如,export display=:0

1.
SourceSel.external_video_parallel_I_F_

Resolution。NHD_LANGED
##################################################
播放视频
nhd_test.mp4
MPlayer 1.3 0 (Debian),由gcc-MPlayer团队构建1 (C) 2000-2016<xmt-block1>2016 6.2 团队
DO连接:无法连接到套接字
连接:没有这样的文件或目录
无法打开lirc支持。 您将无法使用遥控器。

正在播放NHD_test.mp4。
libavformat版本57.56 .................101 (外部)
收割台版本57.56 不匹配100
检测到libavformat文件格式。
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0xb693e3a8]未提供协议名称,如果输入是本地或网络协议,则无法确定在不知道协议的情况下无法以最佳方式配置缓冲区和访问模式
[lavf]流0:视频(h264),-vid 0
视频:[H264] 640x360 24bpp 30.000 fps 3600.5 kbps (439.5 千字节/秒)
无法打开VDPAU后端libvdpau_nvidia.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
[VDPAU]调用VDP_DEVICE_CREATE_x11时出错:1.
[VO_XV]您的显卡似乎没有Xvideo支持。
[VO_XV]运行'xvinfo'以验证其XV支持并读取
[VO_XV] DOCS/HTML/en/video.html#xv!
[VO_XV]请参阅'播放器-vo帮助',了解其他(非XV)视频输出驱动程序。
[VO_XV]尝试-vo x11。
=====================================================================================================================================
打开视频解码器:[FFmpeg] FFmpeg的libavcodec系列
libavcodec版本57.64 .................101 (外部)
选定的视频编解码器:[ffh264] vfm:FFmpeg (FFmpeg H.264)
=====================================================================================================================================
剪辑信息:
主要品牌:mp42
次要版本:1.
compatible_brands:mp42avc1.
创建时间:2017-07-07T14:32:35.0万Z
在./中加载字幕
音频:无声音
正在开始播放...
未定义电影方面-未应用预缩放。
VO:[X11] 640x360 => 640x360 Planar YV12 [FS]
[swscaler @ 0xb69ca418]bicubic scaler,使用C从yuv420p到rgb565le
[swscaler @ 0xb69ca418]未从yuv420p t o rgb565le找到加速的颜色空间转换。
[swscaler @ 0xb69ca418]使用未缩放的yuv420p -> rgb565le特殊转换器
V:22.9 0/0 56 % 54 % 0.0 % 0 0


正在退出... (文件结束)

视频是否可以在屏幕上播放? (通过/失败/停止)(通过/失败/停止)和注释:测试通过
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ tar:dlm_lightcrafter 1.0。19:Cannot Utime:operation not permitted (无法使用:不允许操作)
Bash:tar::找不到命令
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ tar: dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrf뫳 1.0 :无法将模式更改为rwxr-xr-x:不允许操作
Bash:tar::找不到命令
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$不能将模式更改为rwxr-xr-x:不允许操作
Bash:不能:找不到命令

如何解决此问题并播放视频。任何人都能帮助我

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Raja:

    您是否可以尝试通过执行"sudo python MplayerTest.py"来启动测试。 您遇到的一些错误似乎是由于权限不正确造成的。 请告诉我这是否有效。

    谢谢!
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja,

    感谢您对我们的DLP产品感兴趣。

    首先,您可能会看到权限错误,而不仅仅是在python执行中。 当您使用"tar -xvf dlp_light crfter-dlp.19.tar.gz"提取1.0 lightcrafter库时,您也会遇到权限错误和失败。 我建议您使用sudo前缀重复给出这些错误(包括tar命令)的步骤,以确保您绕过这些权限错误。

    为了安全起见,我还建议您在尝试重新安装之前,使用终端中的"sudo apt-get update"和"sudo apt-get upgrade"命令更新您的系统。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致,

    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尝试 重新安装之前,我在终端中使用"sudo apt-get update"和"sudo apt-get upgrade"命令更新了系统。

    根部@BeagleBone:/home/debian# i2cdetect -r 2.
    警告! 此程序可能会混淆I2C总线,导致数据丢失,甚至更糟!
    我将使用read byte命令探测文件/dev/i2c-2。
    我将探测地址范围0x03-0x77。
    是否继续? [Y/n] y
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    00:-------- -------- ---
    10:-------- -------- --1b--------
    20:-------- -------- -------- --
    30:-------- -------- -------- --
    40:-------- -------- -------- --
    50:-------乌U乌U乌U --- ---
    60:-------- -------- -------- --
    70:-------- ---
    root@BeagleBone:/home/debian# cd /opt/scripts/device/bon/capes/DLPDLCR2000/
    root@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000# tar -xvf dlp_lightcr after 1.0.19.tar.gz
    dlm_lightcrfer-dlp.19/ 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlp.lightcrf뫳 1.0 /
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/datalog.py 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/dpp2607.py 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/enum.py 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/i2c.py 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/linuxi2c.py 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/version.py 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/__init__.py 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/ 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/dependency_links.txt 1.0
    dlp_lightcrfer-pks.19/dlp_lightcrfight.egg 1.0 -info/pkg-info
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/SOURCES.txt 1.0
    dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/top_level.txt 1.0
    dlp_lightcrfer-pk.19/pkg-info 1.0
    dlm_lightcrafter-1.0 .19/readme.txt
    dlm_lightcrafter-1.0 .19/setup.cfg
    dlm_lightcrafter-1.0 .19/setup.py
    根@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000# CD DLP_lightcrafter - 1.0 Tm19.
    根@BeagleBone:1.0。 19# sudo python setup.py install
    正在运行安装
    运行bdist_egg
    跑步蛋类信息
    正在写入dlp_lightcrfight.ege-info/PKG-info
    正在将顶级名称写入dlm_lightcrafter.egg-info/top_level.txt
    正在将dependency_links写入dlm_lightcrafter.egg-info/dependency_links.txt
    正在读取清单文件'lp_lightcrafter.egg-info/sources.txt'
    正在写入清单文件'lp_lightcrafter.egg-info/sources.txt'
    正在将库代码安装到build/bdist.linux-armv 7 l /egg
    运行install_lib
    正在运行build_py
    正在创建build/bdist.linux-armv 7 l /egg
    正在创建build/bdist.linux-armv.7 l /ege/dlm_lightcrafter
    正在复制build/lib.linux-armv.dlp.lightcrafter 7 l .version.py-> build/bdist.li nux-armv.2.7 7 l dls/ege/dlp.lightcrafter
    正在复制build/lib.linux-armv.dlp.lightcrafter 7 l .dpp2607.py-> build/bdist.li nux-armv.2.7 7 l dls/ege/dlp.lightcrafter
    正在复制build/lib.linux-armv.dlp.lightcrafter 7 l .linuxi2c.py-> build/bdist.l inux-armv.2.7 7 l dls/ege/dlm_lightcrafter
    正在复制build/lib.linux-armv.dlp.lightcrafter 7 l .i2c.py-> build/bdist.linux- armv.2.7 7 l dls/ege/dlm_lightcrafter
    正在复制build/lib.linux-armv.dlp.lightcrafter 7 l .datalog.py-> build/bdist.li nux-armv.2.7 7 l dls/ege/dlp.lightcrafter
    正在复制build/lib.linux-armv.dlp.lightcrafter 7 l .__init__.py-> build/bdist.l inux-armv.2.7 7 l dls/ege/dlm_lightcrafter
    正在复制build/lib.linux-armv-7 l dlp.llightcrafter-> build/bdist.linux-armv 7 l /ege/dlm_lightcrafter 2.7 enum.py
    byte-Compiling build/bdist.linux-armv 7 l /ege/dlp_lightcrafter version.py到versi on.pyc
    byte-Compiling build/bdist.linux-armv 7 l /ege/dlp_lightcrafter dpp2607.py到dpp26 07.pyc
    字节编译build/bdist.linux-armv 7 l linu linuxi2c.py xi2c.pyc
    byte-Compiling build/bdist.linux-armv 7 l /ege/dlp_lightcrafter i2c.py到i2c.pyc
    byte-Compiling build/bdist.linux-armv 7 l /ege/dlp_lightcrafter datalog.py到datal og.pyc
    byte-Compiling build/bdist.linux-armv 7 l /ege/dlp_lightcrafter __init__.py到__in it__.pyc
    byte-Compiling build/bdist.linux-armv 7 l /ege/dlp_lightcrafter enum.py到enum.pyc
    正在创建build/bdist.linux-armv.7 l /ege/egg-info
    正在复制dlp_lightcrafter.egg-info/PKG-info-> build/bdist.linux-armv nfo/ege/egg-I 7 l
    正在复制dlm_lightcrafter.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv 7 l ndl/ege/EG G-info
    正在复制dlm_lightcrfafter.ege-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv 7 l dle/ege/ege-info
    正在复制dlm_lightcrafter.ege-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv 7 l dle/ege/ ege-info
    未设置zip_safe标志;正在分析存档内容...
    创建'dist/dlm_lightcrafter-1.0 .19 2.7 .39.egg并添加'build/bdist.linux- armv 7 l ./egg.'
    删除'build/bdist.linux-armv 7 l /ege'(及其下的所有内容)
    正在处理DLP_lightcrafter 1.0 .19-2.7 .egg
    正在删除/usr/local/lib/pythonc4/dlp_dist-packages/dlp_lightfight-cr.19 2.7 2.7 g 1.0
    将1.0 .19-2.7 .30.egg复制到2.7 ./dist-packes
    DLP-lightcrafter 1.0 .................................................................19在easy-install.pth中已是活动版本

    已安装/usr/local/lib/pythes4/dlp_dist-packages/dlp_lightfight-cr.19 2.7 2.7 .e gg 1.0
    正在处理dlP-lightcrafter的依赖关系=DLP.................................19. 1.0
    已完成DLP-lightcrafter的处理依赖关系=DLP.................................................................19. 1.0
    根@BeagleBone:1.0。 19# export display=:0
    根@BeagleBone:1.0。 19# cd /opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/
    根@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000# python MplayerTest. py
    设置从属地址:27
    确保已设置显示端口。 例如,export display=:0

    1.
    SourceSel.external_video_parallel_I_F_

    Resolution。NHD_LANGED
    ##################################################
    播放视频
    nhd_test.mp4
    播放:nhd_test.mp4
    (+)视频--vid=1 (*)(h264)
    未指定协议
    未指定协议
    未指定协议
    未指定协议
    未指定协议
    未指定协议
    [VO/SDL] SDL_Init失败
    未指定协议
    未指定协议
    打开/初始化所选video_out (--vo)设备时出错。
    视频:无视频
    未选择视频或音频流。


    正在退出... (加载文件时出错)

    视频是否可以在屏幕上播放? (通过/失败/停止)(通过/失败/停止)和注释:测试通过

    我在加载文件时收到错误。

    我只是想播放鱼缸 视频。

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja,

    感谢您的反馈。

    DLPDLCR2000EVM本身是否可用于基本显示功能? 特别是,您在系统上显示BeagleBone桌面时是否遇到任何问题? 您可以手动发出i2c命令以切换到BeagleBone桌面:

    i2cset -y 2 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 i
    i2cset -y 2 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x1b i

    如果以上方法有效,您可以尝试使用终端中的mplayer <file>手动运行视频内容。 如果系统无法自动选择正确的视频输出驱动程序,您可能需要自己指定一个工作正常的视频驱动程序。

    我希望这能有所帮助。 请告诉我我可以在哪些方面提供进一步帮助。

    此致,
    Philippe Doll