This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6401:推荐视频处理前端,以及如何获取DLP控制器芯片当前处理的眼睛(左,右)要显示的内容?

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6401, DLP4710, DLP3010, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/658637/dlpc6401-recommend-a-video-processing-front-end-and-how-to-get-which-eye-left-right-is-currently-processed-by-the-dlp-controller-chip-to-be-displayed

部件号:DLPC6401
线程中讨论的其他部件: DLP4501DLP4710DLP3010DLPC350

我需要 视频处理前端来支持来自相对较新的HDMI 2标准的输入。
要求为
1)支持60Hz 1080p信号
2)支持120Hz的1080p信号(这就是为什么需要HDMI2)
3)将1080p降级为本机分辨率(1280x800)的能力
4)支持老式HDMI 1 3D解码将是不错的(并排60Hz至升级120Hz),但不是必需的

是否有任何解码器芯片建议?

我知道这个问题不是关于TI芯片组,但基本上没有其他地方可以要求提供建议。

第二个问题涉及到获取帧索引,或者更确切地说,3D视频要将数据馈送至红外灯以与快门眼镜同步,需要使用哪种眼框。

DLPC6401 Programmer’s Guide中有一段关于此问题的段落,但它对我来说不能再模糊了:

http://www.ti.com/lit/ug/dlpu012/dlpu012.pdf

3D集成电路可以将某些3D信号(如将某些3D信号转换为DLPC6401可以接受的120 Hz信号)转换为数字信号。 但是,DLPC6401不会自动知道哪个帧用于左眼或右眼。 3D序列有两个子序列,一个子序列用于左眼,另一个子序列用于右眼。 用户需要将左右同步信号连接到DLPC6401中的其中一个GPIO引脚。 有关哪个引脚可自由使用以及如何配置它的详细信息,请参阅6.7 第5节。

本款提出了这个问题。

对于通常与IR LED同步的快门眼镜等接收设备,视频 /3D处理前端芯片是否执行同步(提供眼睛索引),或者DLPC6401芯片的其中一个针脚是否提供当前眼睛索引?

因为该段落指出用户"需要将左右同步信号连接到其中一个DLPC引脚",但没有说明其用途。 DLPC6401不需要知道帧本身的眼睛,只需通过引脚将数据重新发送到闪烁IR LED或类似信号的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您使用E2E论坛! 我知道您正在尝试构建一个使用DLPC6401,可以显示3D视频的系统。 我建议您联系我们的设计合作伙伴,他们开发了可与DLPC6401和.45英寸DLP4501 DMD配合使用的系统和轻型引擎。 您可以在以下链接中找到它们:
    www.ti.com/.../optical-module.html

    如果您正在寻找现成的TI.com EVM来评估DLP的3D视频功能,请参阅我们的DLP3010-G2和DLP4710 EVM。

    希望能有所帮助!

    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我与他们都有联系。 它们都不能提供可使用的PCB设计,也不能提供可工作的现有PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我知道您在评估6401平台时遇到一些困难。 我想提出一个可能会遇到的问题,如果您尝试在没有第三方的情况下使用此平台进行开发,您将来可能会遇到这个问题。 操作此芯片组所需的软件是专门为每个光学引擎配置的,因此只能通过我们的OEM (第三方)合作伙伴获得。 下面是一些可能有帮助的链接:

    www.ti.com/.../dlpc6401displayevm

    www.anhuaoe.com/.../11

    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片组可单独购买,不确定您从何处获得该信息。 同样,这些公司不提供参考设计。 参考设计位于您的网站上,但没有具有上述功能的视频处理前端。 EVM也不包括参考设计文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我知道这些部件可以直接从德州仪器(TI)订购,但TI.com上没有公开提供的DLPC6401参考软件。  

    您能否帮助我了解您尝试实现的最终目标? 这将帮助我进一步支持您。  

    最佳,

    ~Danny W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要控制DMD最基本的东西:板。 合作伙伴公司不提供主板,除非您批量购买,然后其中一些公司还提供设计和制造主板。

    它们只提供
    1)无任何板的光学引擎
    2)「电子影像系统」使用其中一个带有闭源电路板的光学引擎,他们只能接受一个视频输入。

    您的网站上有一个使用此DMD的参考设计,但从有限的文档来看,它似乎没有标准视频输入(如HDMI),如果我们想要添加,我们需要设计自己的主板。
    www.ti.com/.../TIDA-0.0782万

    我们只是想设计自己的DLP板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒

    感谢您的澄清。 我理解您要做的事情。 您是否尝试将其制成商业产品? 您是否还评估了DLP4710或DLP3010 EVM平台?

    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些都是非常不同的DMD,具有不同的特征,不适合我的目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您认为DMD是不同的,但如果您的目标是实现3D视频,则它们具有该功能。 此外,您是否看过LightCrAfter4500 EVM? 它使用非常相似的控制器和相同类型的DMD。 它还具有一个包括前端的参考设计

    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不同,720p DMD光学引擎的最大流明太低,1080p DMD的尺寸要求太大。 WXGA是最佳选择。 有一款消费者3D就绪pico投影仪使用这款DMD,名为"AAXA P700",我相信其他人也不多,所以这款投影仪是可行的,但您必须从某处帮助开发人员。

    您说:“TI.com上没有公开提供DLPC6401的参考软件”,但显然有 。http://www.ti.com/tool/dlpcsw
    文件也在那里,我只是要求澄清手册中的一个段落。
    问题是缺少有关开始使用视频后端的文档。 2013年编写了一些页面,但这些页面看起来已经过时,因为声称HDMI2不受支持,这并不奇怪,因为2013年的HDMI2不是那么受欢迎。
    www.ti.com/.../slla325a.pdf

    Lightcrafter 4500除了使用略有不同的DMD之外,似乎使用的是DLPC350 DLP控制器,而不是DLPC6401。

    在我链接到的网站上,该DMD的主板参考设计没有文档就毫无用处。

    Anhuaoe的EVM对于回答我关于使用此DMD以及控制器和视频后端的问题毫无用处(它不支持3D)。


    正如前面提到的中国第三方YongOptics,iView,Anhuaoe和Anhuaoe合作的AAXA只提供没有文档或电路板设计的光学引擎,除非您批量订购(1000多个),否则它们的EVM除了测试其光学引擎的性能之外,是毫无用处的。 它们可以为控制器芯片提供闪存映像,但没有一个提供板设计文件。
    除此之外,他们还有非常严格的NDA政策,包括公司印章要求和评估期,加上定制板设计的批量订购要求,对小型开发人员来说是非常不友好的,我可能必须考虑使用非TI LCoS系统。 我真的希望我不需要,因为我浪费了太多时间与这些光学公司协商,做研究,DLP视觉效果略好。

    此时,我恭敬地请您让其他人介入并提供帮助,您显然是在努力提供帮助并为此表示感谢,但我想您也会非常尊敬地同意您在这方面缺乏专业知识。 如果您不同意,那么我很抱歉,但请提供答案,因为在我看来,您提供的某些信息不正确或不完整,如上所示,有些问题尚未得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的深思熟虑和详尽的回复。 我知道你花了很多时间来处理这个问题,我很高兴你欣赏 DLP技术的图像质量。 我很乐意让其他人帮助您,我只想澄清几件事。 正如我在给您的直接消息中提到的,如果您向我提供您的电子邮件地址和公司信息,我很高兴有人就该申请直接与您联系。 我的指导是为了帮助您在以后的发展过程中避免可能出现的问题。  

    您说:“  TI.com上没有公开提供DLPC6401的参考软件”,但显然有 。http://www.ti.com/tool/dlpcsw
    文件也在那里,我只是要求澄清手册中的一个段落。

    正确,有一个用户界面程序(GUI),但我没有看到操作DLPC6401控制器所需的固件。  

     

    我会让其他人对此主题发表评论,或者随时回复 我的直接信息。

     

    最佳,
    ~Danny W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没有收到您的直接消息。 如果您的"已发送"文件夹中有该邮件,请重新发送吗? 可能是因为我现在才注意到并接受了您的朋友请求,所以我没有收到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题将通过直接消息解决。

    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,但我没有收到任何消息。

    此外,还有一个问题,DLPC6401是否可以将1080p 120Hz信号缩小到WXGA? 因为如果视频前端IC执行此操作,它将对矩形像素网格执行此操作,而不是金刚石网格排列,这将导致伪影。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DLPC6401的最大像素层为150MHz,因此它不支持120Hz的1080p。 如果您将前端的1080p降级,请发送WXGA,DLPC6401 ]将其转换为Diamond应该没有问题

    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是否有任何前端可以缩小到金刚石网格排列? 如果DLP以外的显示器可能使用此像素排列方法,但如果不使用,则不知道该怎么做
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器将处理钻石转换。 您应该发送正常的WXGA视频数据。

    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将相同分辨率的方形像素数据发送到菱形像素显示屏,您将会丢失细节/分辨率,因为无法从方形到菱形排列映射1:1的伪影。使用1080p,您也无法获得完美的地图,但至少它是完美的 分辨率越高,分辨率越低,外观越好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎您同时尝试这两种方式。 控制器将执行复杂的视频处理,以通过任何一种方式优化图像质量。 在这种情况下,我不会预见到画面质量会有明显的下降,尤其是当前端从1080p降低到WXGA时。

    最佳,
    ~Danny W