This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6401:DLPC6401

Guru**** 1101410 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/657186/dlpc6401-dlpc6401

部件号:DLPC6401

祝你好

我叫Brian,我将使用以下参考设计,我需要说明它能够提供的帧功率二级。   它显示高达120帧/秒,但仅适用于3D视频。

据我了解,最新的HDMI格式支持1080p 120帧/秒,但HDMI 1.4 或更低的格式仅支持120帧/秒的3D视频。

谢谢

Brian K

采用DLPRegistered技术的便携式高亮度高清投影显示参考设计

(活动) TIDA-0.0782万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    DLPC6401不说明支持3D Anywhere,但它支持120Hz输入视频。 如果您对此特定芯片组感兴趣,我建议您查看DLPC6401 Display EVM,该EVM由第三方制造商提供,网址为:
    www.ti.com/.../dlpc6401displayevm

    同时,DLPC6401支持的视频规格可在以下数据表中找到:
    www.ti.com/.../dlpc6401.pdf

    作为6401的替代产品,您可能还需要考虑DLP4710EVM,它支持1080p@60Hz和3D分辨率低于1080p的分辨率:
    www.ti.com/.../DLPDLCR4710EVM-G2

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Philippe Doll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的客户对您之前的回应,而不是试图解释这一点,因为我正在尝试提供帮助,其中一些对我来说是新的。   所有这些都基于以WXGA分辨率操作的DMD的参考设计输出。

    您好Brian。 谢谢你。 是的,我认为控制器可以在本机分辨率下播放120Hz视频是很清楚的,但他们没有指定它是否可以在1080p分辨率下播放。   (注意:我实际上不确定他所指的是什么,因为它是本机解决方案,除非他指的是WXGA分辨率。)


    因此,只有当我们需要将“旧”标准60Hz SBS或顶部底部帧转换为120Hz时,才需要在DLP控制器芯片之前使用第三方芯片,方法是为每个帧的每只眼睛剪切和调整两个帧的大小,并将其从60Hz转换为120Hz。 我们不需要这个。

    但目前还不清楚
    1)如果芯片支持120Hz的1080p并且可以缩小
    2)如果芯片支持120Hz视频的新3D标准,而没有任何特别之处,如何知道帧的索引以知道要阻挡哪只眼睛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    要澄清,对于#1系统,没有视频处理前端。这意味着需要一个前端芯片来格式化WXGA 30位并行的视频。

    对于第2项,虽然有一些3D支持,但默认情况下DLPC6401评估平台不支持该功能。 DLPC6401编程器指南的第6.12 节详细介绍了3D功能。
    www.ti.com/.../dlpu012.pdf

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Philippe Doll