https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/657186/dlpc6401-dlpc6401
部件号:DLPC6401祝你好
我叫Brian,我将使用以下参考设计,我需要说明它能够提供的帧功率二级。 它显示高达120帧/秒,但仅适用于3D视频。
据我了解,最新的HDMI格式支持1080p 120帧/秒,但HDMI 1.4 或更低的格式仅支持120帧/秒的3D视频。
谢谢
Brian K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/657186/dlpc6401-dlpc6401
部件号:DLPC6401祝你好
我叫Brian,我将使用以下参考设计,我需要说明它能够提供的帧功率二级。 它显示高达120帧/秒,但仅适用于3D视频。
据我了解,最新的HDMI格式支持1080p 120帧/秒,但HDMI 1.4 或更低的格式仅支持120帧/秒的3D视频。
谢谢
Brian K
Brian,
DLPC6401不说明支持3D Anywhere,但它支持120Hz输入视频。 如果您对此特定芯片组感兴趣,我建议您查看DLPC6401 Display EVM,该EVM由第三方制造商提供,网址为:
www.ti.com/.../dlpc6401displayevm
同时,DLPC6401支持的视频规格可在以下数据表中找到:
www.ti.com/.../dlpc6401.pdf
作为6401的替代产品,您可能还需要考虑DLP4710EVM,它支持1080p@60Hz和3D分辨率低于1080p的分辨率:
www.ti.com/.../DLPDLCR4710EVM-G2
我希望这能有所帮助。
此致,
Philippe Doll
这是我的客户对您之前的回应,而不是试图解释这一点,因为我正在尝试提供帮助,其中一些对我来说是新的。 所有这些都基于以WXGA分辨率操作的DMD的参考设计输出。
您好Brian。 谢谢你。 是的,我认为控制器可以在本机分辨率下播放120Hz视频是很清楚的,但他们没有指定它是否可以在1080p分辨率下播放。 (注意:我实际上不确定他所指的是什么,因为它是本机解决方案,除非他指的是WXGA分辨率。)
因此,只有当我们需要将“旧”标准60Hz SBS或顶部底部帧转换为120Hz时,才需要在DLP控制器芯片之前使用第三方芯片,方法是为每个帧的每只眼睛剪切和调整两个帧的大小,并将其从60Hz转换为120Hz。 我们不需要这个。
但目前还不清楚
1)如果芯片支持120Hz的1080p并且可以缩小
2)如果芯片支持120Hz视频的新3D标准,而没有任何特别之处,如何知道帧的索引以知道要阻挡哪只眼睛。