This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DLP4710:DLP4710:DLPC3439初始化需要多长时间?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/653686/linux-dlp4710-dlp4710-how-long-does-dlpc3439-take-to-initialize

部件号:DLP4710
“线程”中讨论的其他部件:DLPA3005DLPC3439

工具/软件:Linux

您好,

我想将DLPA3005的开机时间缩短到  可以控制 DLPC3439交换机源的时间。

通过实验,如果间隔太短,我无法 控制DLPC3439。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CAT,

    感谢您对我们的DLP产品的关注。

    在所有电源达到其额定电平后,系统在RESETZ高电平之前需要大约~5毫秒,在初始化完成和I2C交互成为可能之前再需要~500毫秒。 请注意,这些值是最小值。

    有关 详细信息,建议您查看DLPC3439数据表(www.ti.com/.../dlpc3439.pdf)的10.2 部分中的通电计时规范。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你