This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000/DLPC900:左半部分图像有伪影

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC910, DLP9000X, DLPC900, DLP9000XUV, DLPLCRC900DEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1084830/dlp9000-dlpc900-left-half-image-with-artifact

部件号:DLP9000XUV
线程中讨论的其他部件:DLP9000TPS6.5145万DLPC910DLPC900,, DLPLCRC900DEVM

尊敬的论坛成员:

我们的DLP9000 DMD存在以下问题,图像的前半部分始终显示伪影,看起来像垂直条纹,但不均匀。 在所附图片中,一张图片应仅显示黑色背景,另一张图片应显示带黑色背景的水平白色条带。

背景:

-需要重置主板几次,然后它才能进入正常模式并允许选择操作模式。

—即使选择了运行模式模式,并且更新和启动了序列,也不能始终显示。 这与TPS6.5145万通过以下方式为DMD生成的电压相关:大多数情况下,TPS6.5145万在通电后会立即关闭,即使启用输入为高电平(检测到过载?),并且不会显示顺序。 当TP6.5145万可以使其保持开启并产生正确的电压(16V,8.5V,-10V)时,将显示序列。

-主控制器明显比从控制器热(可能与显示伪影的图像的一半有关),我想说它肯定过热。

-已检查控制器板上的四个主要调节器(1.8V,1.1V,3.3V和3V)。

-已将DMD和PCB之间的cLGA插槽更换为新插槽。

非常感谢您的帮助。

Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,

    我需要在继续之前提出几个问题,以便我的答案能够解决您的系统问题。

    您是否使用DLPC910作为控制器?  因为您提到两个控制器-主控制器(以前称为主控制器)和辅助控制器(以前称为从控制器)。

    DLP9000X  (& XUV)应与DLPC910一起驱动,还是您使用两个DLPC900?

    我数了条带,左半部有40对条带。  如果我这样做,则数学[(2560/2)/(2*40)=16]显示每个条带的宽度为16像素。  我还注意到,即使在白色条纹的右半部分,也会有很多像素噪音。

    这将指出两个主侧输入的两条总线上的一条总线上存在噪声输入,另一侧也可能存在一些噪声。

    要查看的位置是:

    • 主侧的时钟输入(次侧的像素噪声与此类似。
      • 尤其要检查一条总线是否明显恶化。 16像素宽的条带指向一条总线发出噪音。
      • 这可能是由于焊接点,导通孔,柔性电缆处的电阻接触不良所致。
    • 检查SCTRL管路。  这不太可能,因为格式错误的数据包可能导致不显示任何数据。
    • 另请检查柔性电缆接口,确保接触垫或两端的"引脚"上没有垃圾/碎屑或残留物。
    • 检查数据线,但这种情况不太可能发生,因为它每32个像素显示一个像素宽垂直条带。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Fizix,感谢您的快速响应,

    系统使用双DLPC900控制器板(DLPC900D?) 使用主控制器芯片和从控制器芯片(两者均为DLPC900)。  实际上,它在GUI中被识别为DLP9000,但它是DLP9000系列唯一可用的单选按钮。  

    关于数据电缆,我们已经检查,清洁触点并重新拔插了3次,我们还清洁了DMD芯片和PCB触点,并更换了新的插入器(也重新拔插了一次)。

    一些背景:

    该DMD系统是3D打印设备的一部分,在DMD板,插入器,电缆触点和控制器板(特别是稳压器所在的角)上发现了树脂泄漏。 实际上,1.8V电源被损坏并得到修理。 现在一切都很干净。

    我们执行了2项附加测试:

    • 未安装DMD芯片并手动启用TPS6.5145万:每次都正确打开,所有电压均正常,无停机
    • 从控制器板断开数据电缆:主控制器芯片会迅速升高其温度,这是否表明芯片中存在短路?

    您对观察到的右侧半侧的噪音是正确的,这是否意味着两半部分都有共同的损坏? 电源有噪音?

    我们将执行您指出的测量,时钟输入LVDS总线的时钟是否到达DMD? 您是否知道测量所需的绷带?

    如果我理解正确的话,每侧有2个LVDS总线,即每侧有2个差分时钟,预计其中一个会更糟,对吗?

    我们将在获得测量结果后立即为您提供反馈。

    非常感谢,

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,您好!

    感谢您提供更多详细信息。 是的,每侧有两辆巴士。 您可以查看TI.com上DLP9000数据表的9.2 部分,了解非常高级的结构图。

    您提到树脂已进入 电路板和组件。 在原料事件发生之前,系统是否工作正常?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!感谢您的回复!

    我们相信这种泄漏会随着时间的推移而发生,并且系统可能已经经历了性能的逐渐下降。 几个月前发生了严重的泄漏事件,但系统并未在发生后立即出现故障。 我们可以肯定地知道,当我们打开壳体时,控制器板上到处都是树脂和污垢,四个主要调节器所在的角落处有一些腐蚀(1V8电源必须维修)。 此外,我们还在DMD芯片下发现了树脂,插入器完全嵌入了树脂,实际上我们不得不更换它,因为许多C形弹簧都被损坏了。 电缆触点也有泄漏。

    我将单独回答Fizix。

    请询问您需要的任何信息或建议您要执行的任何测量。

    此致,

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Fizix,感谢您的支持。

    关于您建议的测量,我们已使用示波器探头的接地弹簧,在控制器IC下的通气孔上执行LVDS差分时钟和控制信号测量。 我们使用了带宽不足的示波器,但是可以确定基本频率和互补相位, 明天我们将使用更高的带宽示波器重复测量。

     

    这是 从控制器的DCKB_P和DCKB_N LVDS差分时钟的捕获;其他3条总线也获得了类似的波形:

     

    以下是4条总线的SCX_P和SCX_N比较控制信号的捕获:

    从总线 SCB (从控制器针脚J1和J2,网络 S_SCTLA_x):

      

    从总线 SCA (从控制器针脚V1和V2,网络 S_SCTLB_x):

      

    主总线 SCB (主控制器针脚J1和J2,网络 M_SCTLA_x) 显然没有信号,它与受影响的图像半部分相关

      

    主总线 SCA (主控制器针脚V1和V2,网络M_SCTLB_x):

      

    即使示波器带宽有限,但其中一个主总线的明显控制信号缺失,这似乎与显示条纹的图像半部分相关。

    明天,我们将使用2GHz BW示波器重复测量。

    请询问您需要的任何信息或建议您要执行的任何测量。

    此致

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,您好!

    感谢您对原料问题的解释。

    根据您的测量结果,是的,在清理主板后,一个总线出现问题。 Fizix可以审查后续步骤并提供反馈。

    我想澄清一下您之前的意见之一:双DLPC900控制器板是您正在使用的,DMD EVM上有DLP9000XUV DMD。 这是否正确?

    目前,DLPLCRC900DEVM用户指南(DLPU102)未将  DLP9000XUV DMD列为受支持的设备。 DLPC910控制器是与此UV DMD配对的设备。 我担心的是,可能存在与此DMD连接或运行中的问题。  

    我们需要 更仔细地审查这一点。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起Matt,我的错误,DLP的确切部件号是 DLP9000FLQ。

    谢谢!

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Marcos。 很高兴看到芯片组连接不会出现问题。 我将与Fizix核实,看看我们今天还能提供哪些其他信息。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,

    我很惊讶,您在那一侧得到的任何信号都丢失了sctl信号。  两对形成一个信息包。  如果我们将DMD的一端标记为总线A和B,另一端标记为C和D,则SCTLM+SCTLB形成一个数据包,并且它们的信息不相同。  与C和D类似。 C+D是A+B的副本

    让我们知道在带宽范围较高的情况下查看此问题的结果。  这似乎指向了正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Matt!

    此致,

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Fizix,

    下面是其他范围的捕获,但它们看起来非常相似。

    LVDS时钟仍呈正弦波(所有总线相同):

    控制信号SCX:

    主SCA_P和SCA_N:

    主SCB_P和SCB_N (我们测量了每条线路到接地的电阻,以排除短路;值与其他总线类似):

    从SCA_P和SCA_N:

    从SCB_P和SCB_N:

    周末愉快!

    此致,

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,

    很明显,辅助(以前称为从属)控制器sctl A线路上的连接不正确。  在执行任何其他重要调试之前,必须先跟踪并修复该问题。  

    我有点担心时钟看起来是如此的正弦。  我希望这些建议能得到一些完善,但不会太多。  您知道输入的阻抗设置是什么吗?  我希望1毫欧或更好。  此外,潜在客户有多长时间?  理想情况下,差分探头会稍微改善信号。  我希望他们可以。

    请告诉我们您的调查进展情况。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Fizix,

    关于时钟形状,我也期待更像减振脉冲,但是关于范围和探针规格,我们使用了Rigol MSO8204 2GHz BW,10Gsps范围, RP3500A 500MHz,10Mohm,10:1探针, 选择探头AutoConfig (自动配置)和Full BW (全带宽)。

    关于缺少控制信号(主SCB_P和SCB_N),我们实际上直接测量了控制器IC另一侧J1和J2引脚通气孔,您是否意味着焊盘与PCB的焊缝损坏?

    此致,

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,您好!

    我提到了要去看的地方。   从您测量的位置,听起来可能是上游,可能是IC到焊片焊接接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix,

    如果未连接DMD,我们仍会在主控制器IC下测量SCB_P和SCB_N VIas中的高状态,因此IC和PCB板之间存在电气接触,不幸的是,控制器没有生成信号,这是一个坏信号。

    作为最后一次尝试,我们尝试重新刷新固件,但收到未知闪存ID错误:

    最初,我们认为它与 FlashDeviceParameters.txt中的错误配置有关, 但是安装的设备M29DW128G是正确指定的,我们认为它可能与安装的IC的数量有关,而在DLP9000套件中,所有6个位置都已填充,在我们的主板中仅安装了4个IC:

    DLP9000套件:

    我们的系统:

    此致,

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,

    我正在为此向您发送朋友邀请。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,

    通过我们的私人讨论,我相信我们已经发现 每个控制器两个闪存芯片中的第二个芯片的芯片选择是不正确的。  数据表按该顺序显示CS1,CS2和CS0,但您的主板是CS1 ,然后是CS0,但控制器只需要两个芯片的CS1,然后是CS2。

    我将此问题标记为已解决并关闭TT。  如果您需要进一步帮助,请打开新的TT。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fizix,希望你现在没事,

    关于主控制器中的"死"控制总线,即两条线路处于高状态,此时您已得出结论,可能两条线路都短路,一条线路拉高另一条线路, 不过,我忘了说,我已经测量了两条线路对地的电阻,并且得到了与其他巴士类似的高价值。 因此,我们放弃了N和P线之间的短路,并得出结论,这可能是控制器内部的问题(也是过热)。 目前,我们不会继续进行修复,但正在等待DLP900双EVM板的新库存,以便购买一个。

    再次感谢您的时间和出色支持。