请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1092070/dlp-for-hud
“线程:DLP4710”中讨论的其他部件您好,
我们为HUD提供DLP要求 ,即自动评级
但要求是全高清分辨率,TI没有全高清自动等级IC
所以我看了pico chisets, 其中DLP4710的温度范围是-20到90,这是好的,也是更好的
但我唯一不清楚的是,这些pico芯片组适合HUD类应用
或者可以使用完全HD支持的标准芯片组,并使用加热器实现-40度的较低温度操作
最好的解决方案