This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HUD的DLP

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1092070/dlp-for-hud

“线程:DLP4710”中讨论的其他部件

您好,

我们为HUD提供DLP要求 ,即自动评级  

但要求是全高清分辨率,TI没有全高清自动等级IC

所以我看了pico chisets, 其中DLP4710的温度范围是-20到90,这是好的,也是更好的

但我唯一不清楚的是,这些pico芯片组适合HUD类应用

或者可以使用完全HD支持的标准芯片组,并使用加热器实现-40度的较低温度操作

最好的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam您好-

    我是来自DLP Automotive团队的Ross,我们在论坛上和通过电子邮件进行了发言。 如果此系统将设计用于汽车,我们会推荐其中一种汽车芯片组。 在环境能力方面存在差距(在设计,使用寿命性能,测试,认证,PPAP文档, 等)。  

    正如我们在过去讨论过的那样,还有其他方法可以提高汽车0.55 芯片组的分辨率能力,因此这将是我们推荐的方法。

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉在此重复,我将通过邮件接收此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    感谢您对DLP技术的关注。

    我将结束这一话题。 如有任何其他疑问,请随时重新发布。

    此致,

    奥斯汀