请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPLCR6500EVM 主题中讨论的其他部件:Tida-0.0362万,
您好,我是3D成像的新手。 我一生中的大部分时间都在对Fanuc机器人和Allen Bradley PLC进行编程,我的公司现在正在研究3D成像,以便从一个大块中精确地剪切测量的体积。
问题1:这项技术是否适合我要做的事情? 我需要从5个不同的角度看这个对象,以创建完整的3D模型,从而获得其体积。
问题2:此设备是否可以进行计算,或者该部件是否在外部计算机中运行?