This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR6500EVM:用于3D测量的Lightcrafter工业应用

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/567355/dlplcr6500evm-industrial-application-of-lightcrafter-for-3d-measurements

部件号:DLPLCR6500EVM
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0362万

您好,我是3D成像的新手。  我一生中的大部分时间都在对Fanuc机器人和Allen Bradley PLC进行编程,我的公司现在正在研究3D成像,以便从一个大块中精确地剪切测量的体积。  

问题1:这项技术是否适合我要做的事情?  我需要从5个不同的角度看这个对象,以创建完整的3D模型,从而获得其体积。

问题2:此设备是否可以进行计算,或者该部件是否在外部计算机中运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    欢迎来到DLP论坛,感谢您的提问!

    问题1:是的,这项技术是一个很好的选择。 DLP技术通常采用的方法是使用结构化光源。 我建议您查看TIDA-0.0362万,它基于我们的DLP Lightcrafter 6500 EVM和 DLP-ALC-SDK,后者是实现此功能的源代码软件。

    问题2:投影仪以适当的时间和像素精度存储和投影图像。 3D成像处理在外部计算机上完成。

    希望这能解答您的问题!
    -Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有后续问题,请您回答问题2:

    将像素数据传输到计算机的方法是什么?形式是什么? 这是否需要使用基于Linux的系统(我以前曾使用过)或是否可以使用基于Windows的计算机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的系统中,投影仪具有一组已知的图像(越来越精细的二进制模式),这些图像存储在计算机上并加载到EVM的固件中。 这些图案被投影,相机将拍摄这些图案的图像并将图像发回计算机。 SDK对.bmp格式的摄像机图像进行操作。

    SDK和TI设计应能在Linux或Windows系统上正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已经很长时间了,但我已经准备好购买了。 除了6500之外,我似乎还需要其他项目... 如果我想拥有使用结构化光源和6500所需的一切,我应该得到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

     您需要的基本功能包括:

    • 光 源 (因为DLPLCR6500EVM没有光学器件)
    • 投影光学器件(Vialux制作一个轻量引擎-源和光学器件,可与此EVM配合使用
    • 触发式摄像机 (我们使用了Point Gray)。
    • 镜头(大致与投影区域匹配)。
    • 装有某种操作系统的计算机(我们的SDK已使用了windows)  
    • 安装摄像头和投影仪的某种方法(最好是以固定的关系相互安装)

    我希望这是一个良好的开端。  如果有人想加入这份名单 ,欢迎他们提出意见。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.S.和各种电缆(即 必须制作USB3或类似工具,以便与相机通信,并使用EVM上的触发器电缆连接相机-)。