请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP3010 “线程: DLPA2005”中讨论的其他部件
您好,TI专家,
我们的客户向 我们发送了有关DLP3010的问题。
他们开始使用DLPLightCrafter Display 3010 EVM进行评估。
问题:
是否有任何方法可以像DLP3010上的PWM一样使用负载进行LED亮度控制?
他们发现LED电压亮度控制的解释如下。
7.3 3 LED电流控制: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpa2005.pdf
但他们 无法找到任何有关PWM等负载LED亮度的解释。
因此,他们正在考虑通过使用LED_SEL0和LED_SEL1信号在每个LED线路的R,G,B上添加原始PWM电路。
如果您告诉我们推荐的LED亮度控制方式(如DLP3010上的PWM),我们将不胜感激。
此致,