This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:LED亮度控制,带负荷

Guru**** 2579055 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/588721/dlp3010-led-brightness-control-with-duty

部件号:DLP3010
“线程: DLPA2005”中讨论的其他部件

您好,TI专家,

 

我们的客户向 我们发送了有关DLP3010的问题。

他们开始使用DLPRegisteredLightCrafter Display 3010 EVM进行评估。

 

问题:

  是否有任何方法可以像DLP3010上的PWM一样使用负载进行LED亮度控制?

 

他们发现LED电压亮度控制的解释如下。

 7.3 3 LED电流控制: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpa2005.pdf

 

但他们 无法找到任何有关PWM等负载LED亮度的解释。

因此,他们正在考虑通过使用LED_SEL0和LED_SEL1信号在每个LED线路的R,G,B上添加原始PWM电路。

 

如果您告诉我们推荐的LED亮度控制方式(如DLP3010上的PWM),我们将不胜感激。

 

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DLP3010芯片组要求仅使用DLPA2005 PMIC驱动程序IC。 在这方面,它不可能与任何其他外部驱动电路或源接口。  

    看着DLPA2.0005万,除了LED驱动器控制外,您还将获得紧凑型解决方案,它将为DLPC343x IC和DLP3010 DMD IT自身提供电源。

    此致,

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的及时回复。
    此信息非常有用!

    此致